This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875:IC 不工作

Guru**** 2589710 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758947/uc1875-ic-not-working

器件型号:UC1875

您好 TI

我将 UC1875 PWM IC 用于全桥转换器。 我没有得到脉冲、Vref 将达到5.9V (应为5V)。 根据数据表、我获得了良好的斜率。 我已经尝试过多个 IC、但每次都能获得5.9V 电压基准。

当我 通过分压器电路将 Vref 连接到 IC 的同相端子(EA+引脚4)时、我在 EA+引脚上获得零电压。  

我只想知道 IC 中是否存在问题、因为多个 IC 显示相同的响应?

我附上了原理图。 EA-引脚接地。

相关信息

Prashant Surana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prashant、
    支持此器件的工程师将在节假日期间外出。 他们将于1月2日返回、并可回复您的查询。
    谢谢、
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、普拉什兰特、

    您运行的 IC 是电流模式控制还是电压模式控制?

    建议将斜坡引脚连接到电流模式下的电流感应电阻器配置和电压模式配置下的电容器。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、普拉什兰特、

    问题是否解决了?

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel


    我在电压模式控制中运行 IC。 斜坡引脚连接到电容器、如原理图所示。 问题仍然存在。 我没有获得四个输出中的任何一个。 但我看到斜坡引脚处的斜坡很好。 我认为我从可能损坏输出引脚的输出中汲取了高电流。
    如果我将输出引脚接地短路、会损坏 IC 还是暂时将其关断?


    相关信息
    Prashant Surana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、普拉什兰特、

    输出引脚短路将损坏器件、因为输出引脚不受电流限制。

    这些引脚的绝对最大额定值为0.5 ADC 和3A 脉冲。

    如果您希望禁用器件、更安全的方法是将 C/C++引脚上拉。

    谢谢、

    Daniel