This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 散热焊盘压力

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758076/ucc2897a-ucc2897a-thermal-pad-pressure

器件型号:UCC2897A

尊敬的团队:

由于客户正在进行热仿真、因此他们需要在器件上放置散热焊盘来传导热量、因此我们需要知道器件的压力最大值、以避免因外力不当而造成的损坏。
因此、请告诉我们 UCC2897A 的最大压力。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    与散热垫相关的安装压力由散热垫制造商指定。 例如、Bergquist 发布曲线、详细说明偏转与压力。 焊盘的数据表指定了热阻与偏转之间的关系或相关的关系。
    如果您要了解此参数、请与焊盘制造商联系。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    为了防止在对芯片上的散热焊盘施加压力时损坏 UCC2897A 芯片、我们需要知道 UCC2897A 的最大耐受值。 它不应作为散热焊盘进行值计算。 那么、我们需要为您提供任何信息吗?


    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    为了防止在对芯片上的散热焊盘施加压力时损坏 UCC2897A 芯片、我们需要知道 UCC2897A 的最大耐受值。 它不应作为散热焊盘进行值计算。 那么、我们需要为您提供任何信息吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    UCC2897A 在这里没有问题。
    此致
    John