This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:我无法在降压模式下运行

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756524/lm5170evm-bidir-i-can-not-operate-in-buck-mode

器件型号:




























LM5118








  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    该 EVM 可直接用于在降压模式下运行。 您应该移除 J31上的跳线接头、并且不要在那里放置任何东西。

    请移除所有跳线接头、并按照以下说明进行操作(从电路板左侧开始)。 不按跳线编号顺序):

    关闭以下跳线:
    J37
    J35.
    J34
    J36.
    J5-2-3
    J27.
    J2
    J3 (可选、对于降压模式、它应该在闭合或不闭合时工作。 如果开路不会启动电路、请尝试关闭)
    J8.
    J29-2-3
    J28-1-2
    J25
    J1-1-2
    J4.
    J12-2-3

    然后将电源施加到48V 输入、电路将运行。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、列表中最后一个的拼写错误。 它不是 J12-2-3。 它是 J21-2-3。 很抱歉造成混淆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youhao:

    感谢您的快速响应和建议。
    我感到很欣慰的是、EVM 得到了正确的认可。

    我更改了跳线设置并确认了操作。
    但是、次级侧的输出不会保持不变。
    *我确认了 J3的开路和短路
    *更改了 J12-2、3 -> J21-2-3
    无法确认正出现+10V。

    顺便说一下、有一个指示运行模式的 LED (降压模式:D12)。
    我认为该 LED 也会按模式选择点亮、但不会亮起。
    (是因为+10V 不是输出电压...)

    是否有任何地方我想检查其他波形?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请为您的电路拍照、我想查看是否所有跳线都正确放置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    请参阅已匹配。

    我没有跳线连接器、因此我使用导线进行连接。

    此致、

    A 侧

    B 侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用电路图连接了跳线、并自行确认。

    J31是什么都没有连接、但我有一个问题。
    J1 (VIN)由48V (1-2短接)供电、
    但未安装 R4 (100k)和 R6 (49.9K)、
    LM 5170的 UVLO (10引脚)是否断开?
    我认为偏置电源块也不起作用。
    即使 J21的2-3 (AUX BIAS)短路、也不会安装 R43和 R44。

    但是、即使安装了 R4和 R6、输入电压为48V 时、额定电压也会超过7V 的额定分压比。
    (如果从次级侧获取、它将只是正确的电压)
    如果我输入电压的 LM5170变为 J17 (5引脚)的高电平、是否正常?

    感谢您的持续支持、请检查跳线设置。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在无需担心 UVLO 电压、因为 R4或100k 会将电流限制为不会损坏 UVLO 引脚。 在最终产品中、您可以重新选择电阻分压器、以将最大 UVLO 电压降至7V 以下。

    R43-44不应安装在 EVM 上、这不应妨碍电路运行。

    使用 R4可简化您的设置。 J1跳线断开时、您必须向 J17-5提供3.3V 直流信号。 请勿使用 J31。

    一旦电源为48V、应建立10V、3.3V 和5V 电源轨。 如果不是、问题出在 UVLO 信号或偏置电源。

    谢谢、
    Youhao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youhao:

    感谢您的礼貌解释。
    我的跳线设置是否正常?

    同样、在上图的连接上、+10V、+5V、+3.3V 将不会输出。
    它是 EVM 的细分吗?


    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youhao:

    我删除了 J1、J4、J21并使用外部电源进行检查。
    J4-2:外部电源输入+ 10V
    J17-5 (EN):使用 LDO 的外部电源输入+ 5V

    U3、U4正常工作(输出5V、3.3V)
    此外、在降压模式下确认了次级侧的输出。
    我第一次能够确认黄色 LED 的照明! !!

    我认为 U5不起作用、
    是否有可能先显示跳线设置而破坏它?
    如果没有、我将联系供应商。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youhao:

    很抱歉、我已经发布了这么多次。
    我能够确认它正常工作。

    我将 J29从2-3 (禁用)更改为1-2 (启用)。
    此外、我们根据用户手册将电源导通顺序更改为 HV、然后外部+10V (包括 EN 信号)。
    我不能按照用户手册操作。

    我将再购买两张纸、最后检查六个阶段。
    通过将此板用作从器件、我希望使其在没有外部电源的情况下运行。

    此外、我想我会向您询问多相设置、但我要提前感谢您。
    此致、请祝您一年愉快。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhao:

    请参阅此主题、
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/675889?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5170EVM
    有这样的描述。

    请注意、要使用板载偏置电源、
    当电源位于48V 端口时、您需要关闭 J21-PIN2-3 (右侧标记为48)。
    您还需要单独上拉 UVLO 引脚
    (J17-Pin5、标记为 EN、但不是标签旁边的引脚、而是同一列中的另一个引脚)
    到>2.4V、以开始操作。
    J17同一行的引脚6和其他引脚为 GND 引脚。
    这是主器件使能、必须在此 EVM 上使用外部上拉电阻器。

    因此、在 J17 - 5输入3.3V 电压时工作正常!
    我最终了解到、运行 EVM 需要此电源。
    很抱歉。

    我 将使用2个 EVM 设置4相。
    我想再次问你,但谢谢你。
    此致、