请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5118
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Youhao:
请参阅此主题、
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/675889?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM5170EVM
有这样的描述。
请注意、要使用板载偏置电源、
当电源位于48V 端口时、您需要关闭 J21-PIN2-3 (右侧标记为48)。
您还需要单独上拉 UVLO 引脚
(J17-Pin5、标记为 EN、但不是标签旁边的引脚、而是同一列中的另一个引脚)
到>2.4V、以开始操作。
J17同一行的引脚6和其他引脚为 GND 引脚。
这是主器件使能、必须在此 EVM 上使用外部上拉电阻器。
因此、在 J17 - 5输入3.3V 电压时工作正常!
我最终了解到、运行 EVM 需要此电源。
很抱歉。