This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TWL6032:TWL6032预充电意外停止

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TWL6032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758680/twl6032-twl6032-precharge-stops-unexpectedly

部件号:TWL6032

尊敬的:

我们将 TWL6032 + omap4460用于我们的产品、并且在电池充电方面遇到了一些问题。
我们使用的电池容量为3600mAh。
当电池过度放电时、将充电器连接到器件、预充电将由 TWL6032自动启动。
我们面临的问题是、有时预充电会在大约14分钟后停止、然后才成功完成(电池电压达到3.35V)。
对于此问题、我们查看了 TWL6032数据手册、发现有一个用于预充电周期的安全定时器。
对于客户特定的充电器、提供了两个安全计时器选项、即14分钟和29分钟。
似乎我们订购的 TWL6032模块选择了14分钟、它不适合我们使用的电池。
我们希望将预充电计时器更改为29分钟、但该值已编程到 OTP 存储器中。
您能否就如何处理此问题提供指导?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    陈英春

    我已将此主题分配给 TWL6032器件的专家、她将尽快做出响应。

    请注意、从12月24日到1月2日这段时间是重要的美国假日期间、问题的答案可能会延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的快速回答、并期待 TWL6032专家的回复。

    应春  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    英春

    您不能更改 TWL6032的 OTP 配置。 但是、一旦器件打开、您就可以使用 I2C 来更改计时器。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    英春

    我需要纠正我之前说过的内容。 无法通过 I2C 访问计时器设置、因此您无法修改它们。 您能否共享您正在使用的完整器件型号? 除了设置为"1"的定时器位之外、我可以检查是否有具有相同设置的版本。

    谢谢、

    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    很抱歉耽误你的回答。

    我们使用的 TWL6032的完整器件型号是 TWL6032A2B8YFFR。

    非常感谢

    应春

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    英春

    感谢您的分享。 遗憾的是、该器件无法使用更长的充电计时器。 类似的 TWL6032A2B7YFFR 也没有更长的充电时间。 因此、您可能需要使用更小的电池。

    此外、该器件中的 VSYS_MIN_HI_MIN 设置为3.4V。 3.35V 无法引导系统。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nastasha、

    感谢您的大力支持。

    我们对这个问题没有其他问题。

    非常感谢

    应春