尊敬的:
我们将 TWL6032 + omap4460用于我们的产品、并且在电池充电方面遇到了一些问题。
我们使用的电池容量为3600mAh。
当电池过度放电时、将充电器连接到器件、预充电将由 TWL6032自动启动。
我们面临的问题是、有时预充电会在大约14分钟后停止、然后才成功完成(电池电压达到3.35V)。
对于此问题、我们查看了 TWL6032数据手册、发现有一个用于预充电周期的安全定时器。
对于客户特定的充电器、提供了两个安全计时器选项、即14分钟和29分钟。
似乎我们订购的 TWL6032模块选择了14分钟、它不适合我们使用的电池。
我们希望将预充电计时器更改为29分钟、但该值已编程到 OTP 存储器中。
您能否就如何处理此问题提供指导?
非常感谢