This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:-一些问题(发热、噪声、充电电流)。

Guru**** 2608895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759096/bq25708---some-problems-heat-noise-charge-current

器件型号:BQ25708

大家好。

我们使用 BQ25708充电器制作了多块电路板。 为该部分设计添加了原理图+ PCB。


在测试过程中、我们发现了一些问题。 Q1和 BQ25708发热较多。  他们很恶作剧。 (添加了热像图)。  

VSYS 上的噪声以及 HIDRV1信号的奇怪形式。 (已添加示波器照片)。

此外、我在 BQ25708寄存器中看不到充电电流。 (我看到使用万用表时的充电电流非常小、仅为5-8 mA)。 添加了日志文件。  

感谢您的进步。

Anatolye2e.ti.com/.../BQ25708.pdfe2e.ti.com/.../wincorLog3_2D00_22v.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安纳托利

    遗憾的是、我们的 BQ257xx 支持团队将持续到1月7日。 但他们可能会提出以下一些问题:
    1.您是否仅在 VBUS=22.5V 和 VBATREG=12V 的降压充电配置下运行?
    2.您是否有与电池串联的电流表? 如果是、如果您将其删除、操作是否会更改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff。

    感谢您的回复。  

    1.是的、我们的器件仅在此模式下运行。 我们可能会使用另一种电池配置(Lion 2-4节电池)、但它将是相同的降压充电模式。

    2.已重新检查电流。 电流表从~200mA 充电到~150mA 放电的摆幅相当不规律
    电池电压从10V 摆动至12.6 (充电电压)。 寄存器中显示的充电电流为384mA。

    其他信息。 实验室电源和负载下的电池测试显示内部电池电阻约为1、2 - 1.5欧姆  

    仍然存在发热问题。 我关于这一点的建议:

    我使用的 MOSFET 具有过大的栅极电容(STD70N10F4 )-因此充电器无法提供足够的峰值电流,并且 MOSFET 没有时间完全关闭和打开

    为了检查此版本、我订购了新的 MOSFET (FDD6630A)。  正在等待传送。

    此致、  

    安纳托利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anatoly、

    我认为 MOSFET 是一个良好的开端。

    我确实有关于您捕获的波形的问题。 它们是以任何方式进行直流偏移还是交流耦合? 它们似乎没有执行、但我只想确认。 您可以获取 SW1引脚的波形吗? 另请捕获 VBUS 和 VBAT。  

    您是否还可以移除电池并仅向 VSYS 添加负载? 最后一个波形的一个方面是振荡、它看起来像 DCM 运行模式、尽管您提到它是 HIDRV 波形、看起来不正确。 电压范围对于您在其下工作的电压而言也太小。  

    我还查看了您的日志、在某些情况下、文件中没有间歇性的日志数据。 是否在任何时候都可能有 POR?  

    此致、

    Joel H