This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:寄存器错误问题

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22969, TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758616/tps650830-register-error-question

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件:TPS22969

尊敬的支持

客户不遵循 EVM 设计、他们将负载开关 TPS22969DNY (Q5&Q6)更改为其他供应商产品。
此设计无法正常工作、当 SLP_SUS#被拉至高电平时、即使是 V3.3A_DSW_PG&V1.8A、芯片也会断电。
我发现问题是负载开关太慢。 (它们具有用于控制上升时间的电容。)
我尝试移除电容器、芯片可以正常加电至最终操作。 但寄存器存在错误(VCCIO_FAULT&V33A_PCH_FAULT)
问题

1.DPWROK 至 SLP_SUS#从 PCH 需要95ms、范围是多少? TPS22969是必去之地?

2.如何调试0x16错误? 触发条件是什么? 如何解决?

VCCIOFAULT
这些位表示 VR 已失去调节功能
0:清除寄存器
1:指示电源故障

V33A_PCH_FAULT
这些位表示 VR 已失去调节功能
0:清除寄存器
1:指示电源故障

e2e.ti.com/.../6740.File1.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yu Seven、

    我已将此主题分配给 TPS650830器件的专家、他将尽快做出响应。

    请注意、从12月24日到1月2日这段时间是重要的美国假日期间、问题的答案可能会延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yu Seven、

    我不确定 DPWROK 和 SLP_SUS#之间的0.95ms 范围是多少、但如果其他负载开关的规格与 TPS22969相同、则应可接受。

    至于寄存器0x16中的错误、可以通过向这些位写0来清除这些错误。 如果器件在移除该电容后正确上电、则即使器件工作正常、这些位仍可能设置为1、原因只是它们尚未清除。 数据表中的表6-2描述了导致电源故障的条件。 在同一节中、数据表显示电源轨启用后会屏蔽10ms 的电源故障、以防止电源轨开启时触发电源故障。 额外的电容可能导致电源轨导通所需的时间超过10ms、因此电源轨 Vout 在>30us 的时间内小于目标的90%、从而导致电源故障情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu 先生、
    此问题可能不是由负载开关变化或导通速度过慢引起的。 请检查施加电容时负载开关控制引脚电压电平是否足够高;或者、移除电容后消失的其他问题;如果可能、请确认另一电路板上的修复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu 先生、
    如果您有任何其他问题、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Phil

    感谢您的支持!