Other Parts Discussed in Thread: TPS22969, TPS650830
主题中讨论的其他器件:TPS22969、
尊敬的支持
客户不遵循 EVM 设计、他们将负载开关 TPS22969DNY (Q5&Q6)更改为其他供应商产品。
此设计无法正常工作、当 SLP_SUS#被拉至高电平时、即使是 V3.3A_DSW_PG&V1.8A、芯片也会断电。
我发现问题是负载开关太慢。 (它们具有用于控制上升时间的电容。)
我尝试移除电容器、芯片可以正常加电至最终操作。 但寄存器存在错误(VCCIO_FAULT&V33A_PCH_FAULT)
问题
1.DPWROK 至 SLP_SUS#从 PCH 需要95ms、范围是多少? TPS22969是必去之地?
2.如何调试0x16错误? 触发条件是什么? 如何解决?
VCCIOFAULT
这些位表示 VR 已失去调节功能
0:清除寄存器
1:指示电源故障
V33A_PCH_FAULT
这些位表示 VR 已失去调节功能
0:清除寄存器
1:指示电源故障