This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1903:UC1903 ESD 额定值

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753387/uc1903-uc1903-esd-ratings

器件型号:UC1903

是否有人可以为 UC1903L 或 UC1903提供 ESD 额定值?

谢谢、David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、David、

    我们正在内部工作、获取此信息。
    此过程可能需要一些时间、具体取决于是否有现成的信息。

    谢谢、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供更新吗?  Raytheon 再次询问此器件的 ESD 性能。

    谢谢、David Hildegand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    在 UC1903上、我目前得到的最佳答案是<1999 V HBM。

    不幸的是,这些数据并不容易获得,但我正在尝试得到答案。

    谢谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是离线应答的、可能是1000V HBM。

    谢谢、
    Daniel