This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:计算引擎报告了以下错误:准确度误差:偏差太高、很可能是数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

Guru**** 2562150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753444/bq78350-the-following-errors-were-reported-by-the-calculation-engine-accuracy-error-deviation-is-so-high-that-it-is-most-likely-due-to-anomaly-in-the-data-please-check-that-data-files-have-recomended-format-units-and-test-sch

器件型号:BQ78350
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCEDV

计算引擎报告了以下错误:
精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划  

 

在我们提交了在 bqStudio 中完成的 zip 文件后、我收到了此消息。  是否有解决方案? 数据中的一切看起来都正常、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    您能给我发送您的 zip 文件吗? 如果我没有立即看到任何问题、我可以要求软件团队的某个人查看该问题以诊断问题。

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将发送 zip 文件... 最好对错误报告进行解释并附上如下内容:
    GPC CEDV 工具、rev = 50
    当前时基故障中使用的配置
    ProcessingType=1
    NumCellSeries=6.
    CellTermV=3300
    LearnSOC%=7
    FitMaxSOC%=12
    FitMinSOC%=6
    ChemType=1
    ElapsedTimeColumn=0
    VoltageColumn=1
    TemperatureColumn=2
    CurrentColumn=3

    由 FIT 生成的 CEDV 参数。 如果 EDVV 位被设定为1、在写入数据闪存时、EMF 和 EDVR0必须被串行电芯的数量乘以

    EMF3732
    EDVC0119
    EDVC10
    EDVR11.
    EDVR01
    EDVT05889
    EDVTC9.
    VOC7523670
    VOC5022878
    VOC2522524


    EDV2点的建议 SOC 偏差容差在低温条件下小于5%、在室温和高温条件下小于3%

    下面给出了每个文件的这组参数的偏差

    文件SOC 错误、通过百分比
    roomtemp_lowrate.csv5.820226839283490
    roomtemp_highrate.csv-207.5398151457160
    hightemp_lowrate.csv3.938066717125030
    hightemp_highrate.csv6.287663817644920
    lowtemp_lowrate.csv16.16170477025990
    lowtemp_highrate.csv-391.1659792717120

    精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../0020.GPCPackaged.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的数据集中、室温高速率和低温高速率文件被过早地切断、从而导致不完全放电。


    请确保所有数据文件都包含完全放电以终止电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yevgen、感谢您的回答。 我们假定情况就是这样。 不知道为什么会发生这种情况。 为了获得更准确的结果、我想向您询问一些我们应该使用的设置。

    1) 1)对于电池 TermV、我们应该使用什么作为截止电压?
    2) 2)选择应基于什么?
    3) 3)我们是否应设置 CUV 保护、以便在任何电池到达时都将其切断
    该电压?
    4) 4) LearnSOC%、FitMaxSOC%和 FitMinSOC%的值是多少?我应该如何选择这些值?
    5) 5)在哪里可以找到 SOC 偏差容差规格中描述的 EDV2点的值?
    6) 6)遵循5%和3%的 SOC 偏差建议有何必要?
    7) 7)如何计算偏差点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、2您需要在低于 V 项的条件下终止、该项与 DS 中电池的零容量相关联。
    3 CUV 通常应比术语 V 低约100mV
    4学习通常为7%、最大值和最小值为12%和3%、学习必须始终介于最大值和最小值之间、且最大值高于最小值 一般的想法是扩大覆盖范围以提高匹配能力。 但是、max 可能在7-12之间变化、min 可能在2-4之间变化、而 learn 可能在5-7之间变化。
    5. edv2被定义为7%,这是 FCC 的学习点
    6、这是基于传递的 chg 得出的粗略估算值、达到了7%的余量。
    7.这是一个良好的指导原则,可以实现更好的性能,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DS 代表什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPC_CEDV: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/GPC_5F00_CEDV_5B00_1_5D00_.txt

    OCV11: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/OCV11_5B00_1_5D00_.txt

    Hightemp_lowrate _GPC_FitData: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/hightemp_5F00_lowrate_5F00_GPC_5F00_FitData_5B00_1_5D00_.txt

    1) 1)那么、了解 FCC 在合格放电期间更新的值是多少? FitMax 和 Fitmin 的实际定义是什么?
    2) 2)关于问题7、我想知道如何计算实际 SOC 误差%。 数学公式。
    3) 3) OCV 文件的用途是什么? 它是否用于使 SOC 与电压匹配?
    4) 4)在哪里可以找到以 mV 为单位的确切 EDV2值?
    5) 5)根据我们拥有的 CellTermV (3000mV)、我没有预期"通过"结果会发现大多数日志仅降至每节电池3500mV
    6) 6)是否有详细说明如何分析日志结果的其他可用文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    您的问题超出了我对该工具的理解范围。 但是、如果您有 Mathcad 许可证、GPCCEDV 工具的 Mathcad 版本仍可供下载、同时提供更详细的说明(查看说明无需许可证)。 GPCCEDV Web 工具是几年前推出的、因为许多用户无法访问 Mathcad 许可证。

    以下是链接: www.ti.com/.../MATHCAD_CEDV_SOFTWARE

    此致、
    Matt