This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:在3.3V 时、BQ24171电池的充电电流为3A。 但是、当电池充电至3.8V 时、充电电流仅为200mA。电路是否有问题?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759093/bq24171-the-charging-current-of-bq24171-battery-is-3a-at-3-3v-but-when-the-battery-is-charged-to-3-8v-the-charging-current-is-only-200-ma-is-there-a-problem-with-the-circuit

器件型号:BQ24171

BQ24171电池在3.3V 时的充电电流为3A。 但当电池充电至3.8V 时、充电电流仅为200mA。电路是否有问题?e2e.ti.com/.../BQ24171.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clark、

    当充电电流为200mA 时、FB 引脚上的电压是多少? PVCC 处的电压是多少? IC 是否会触控过热?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Clark、

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。