This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 15mA ~ 1.5A 充电电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758847/15ma-1-5a-charge-current

主题中讨论的其他器件:BQ24052

你好

   BQ24052的充电电流为 10mA ~ 1.0A。 如果客户请求 15mA ~ 1.5A 充电电流、是否有合适的解决方案可满足? 谢谢你。  

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、
    我知道充电电流额定值规格越大、它将限制最小充电电流值。
    那么、您能否告知您为什么您的产品需要如此大的充电电流范围?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。