This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295 -电源开关问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757694/bq24295-bq24295-power-switching-problem

器件型号:BQ24295

我正在使用 BQ24295芯片、遇到断开 VBUS 电压、系统电压电源关闭的问题。 VBUS 输入电压为5V、BAT 电压为3.9V、SYS 输出电压约为4V。 不使用升压外部充电和 USB 功能、我想知道 VBUS 和 BAT 的两个电压是如何切换的。

1. VBUS 压降启动开关电池电压电源的程度

2. VBUS 切换到电池电压需要多长时间?

这是屏幕截图中提到的30ms 吗?

3.当 VBUS 上升时,切换回 VBUS 将满足哪些条件? 开关时间是否与上面显示的30ms 相同?

4. sys 引脚的最小电压由 REG01确定。 目前、这一侧的电压为3.7V、电池电压充电上限为3.9V。 如何改善 sys 的输出电压? 我了解的是电池组的最大充电电压(电池充电至最大设置电压)+150mV。 例如、我现在将电池电压上限升级到4.2V。 电池充满时、SYS 引脚输出电压为4.35V?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1)和2)答案与之类似、充电器的电源类似于 VBUS 和 VBAT 电源轨之间的理想二极管 OR'ing 控制。 实际上、两个电压轨之间的电压和切换几乎是瞬时的、两个电压轨中较高的电压轨将对充电器进行内部偏置。

    对于3)、您可以参阅数据表的第8.3.1.4节"从直流电源上电"。 正如我在1)和2)中提到的、充电器内部元件的偏置将由该 OR'ing 控制决定、但 VSYS 调节要求上述数据表部分中的步骤。

    4) 4)我不理解您关于"提高 sys 的输出电压?"的问题。 您的具体意思是什么。 您的理解是正确的:一旦充电终止、系统电压将为 VBAT + 150mV (典型值)。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel

    感谢您的回复。

    当我从充电器板上移除直流适配器时、 系统电压有时会下降并导致复位。我不知道如何解释这种现象。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供更多测试设置信息?

    您是否有可提供的充电系统原理图?

    您是否对充电器的任何寄存器进行了编程? 如果是、正在对什么进行编程? 首选所有寄存器的寄存器转储。

    是否施加了任何瞬态系统负载?

    是否已启用充电?

    作为参考、我使用我们的 BQ24295EVM 板执行了类似的测试、以测试是否存在 VSYS 降级问题、但无法重复该问题。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我们没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。