This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22946:TPS22946问题

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757991/tps22946-tps22946-problem

器件型号:TPS22946

大家好、

我的此设备有严重问题。

在 VDD_SBP 上加载大约12mA 和电容500nF、电阻器100Ω Ω 之后额外加载3.3uF

输入+3.3V 可由电子开关关闭和打开。

当我关闭+3.3V 电源后、VDD_SBP 上的延迟约为1秒时、我会看到、有时0.2V 看起来器件处于保护模式。

为什么?

在关断和接通+3、3V 之间允许的最短时间是多少?

请提供建议。

问题至关重要。

谢谢、

Shlomi

 

e2e.ti.com/.../TPS22946.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    您是否在负载开关的输出端看到0.2V?

    您能否提供在该行为期间捕获的输入和输出电压及电流的一些波形?


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、
    部分问题已解决。 我发现2个设备损坏、更换后看起来正常。 但仍在测试中。
    现在、更正固件对我来说最重要的是获取以下信息、当器件如图所示连接时、我无法在数据表中找到这些信息:

    当我关闭+3.3V 电源时、电压降至低于该器件的阈值是什么、该阈值将会自动复位并准备好进行新的上电?
    2.为了在下一次上电之前提供稳定的接通、下一次上电前的时间电压低于阈值多少?

    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    仍在部分器件中、TPS22946YZPR 有问题。

    替换器件即可解决此问题。

    我提醒您、我关闭器件、等待300ms 或1000ms、并通过打开+3.3V 电源来打开器件。

    附加的波形上、蓝色为+3.3V 输入、黄色为输出

    在图片 TPS22946YZPR_NormalOffAndOn.jpg 上、您可以看到我们的正常情况、TPS22946YZPR_NormalOn.jpg 是正常情况、经过缩放后可打开时间

    在 Off300msAndProtectionAfterOn.jpg 上、您可以看到、在打开输入后、输出会发生什么情况。

    手动更换元件可以解决此问题、但由于是 BGA、我不知道这是元件问题还是焊接问题。

    请帮助。

    我还要提醒大家,我的两个问题仍然没有解决

     

          我关闭+3.3V 电源时、电压降至低于该器件的阈值是什么、该阈值将会自动复位并准备好进行新的上电?

    2.      为了在下一次上电之前提供稳定的接通、下一次上电前的时间电压低于阈值多少?

    谢谢、

    Shlomi


     


     


     

    e2e.ti.com/.../TPS22946-Sch.docx

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Kari、
    我仍在等待对这一紧迫问题的答复。
    请注意、它是+3.3V 输入和接地之间的放电电阻1MΩ Ω。 如果我将其替换为100千欧、它看起来(我不确定)可以解决问题。
    但我不明白为什么。
    请就我的所有问题提供建议。
    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、  

    感谢您与 E2E 联系! Kari 在我外出度假时一直充满热情、感谢他耐心等待、因为我们中的许多人都是假期回来的。  

    查看您的配置后、问题可能是将 ON 引脚和 VIN 连接在一起。 当 VIN 和 ON 连接在一起时、无法保证器件的受控压摆率、因为器件没有足够的上电时间。 此外、TPS22946和其他限流负载开关将无法控制浪涌电流、因为只有在器件完全上电后、保护电路才处于活动状态。  

    如果您希望保持与 VIN 的连接、可以尝试在 VIN 和 ON 之间添加 RC 滤波器。 VIN 和 ON 之间的延迟时间应至少为器件的导通时间(tON)。 否则、是否可以在输入电源上分离 VIN 和?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    这是一场灾难、我处于生产阶段。 我在原型设计中没有遇到此问题、数据表中没有任何相关内容。
    这需要更改 PCB。
    任何其他想法。
    在我的情况下浪涌不是问题、因为输出容量约为200nF
    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、在图22上的上一篇文章中、23数据表 Vin 和 Von Rise 同时上升
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    如果受控压摆率不是问题、则连接 VIN 和 von 正常。 另一个潜在问题是焊接 BGA 封装。 您提到手动更换设备可以解决一些问题。

    如果遵循错误的注嘴力和安装技术、则可能会导致切屑和/或性能不正确。 如何将器件焊接到生产板上?

    有关 TPS22946焊接的指导原则、请参阅表面贴装器件的安装。 对于该器件、我建议使用120-125gf。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我的问题1和2仍然没有答案。

    浪涌电流。

    如所附图片所示、当器件正常打开时、压摆率超过50us。

    但当器件未接通时,正常电压不超过200mV,并且基线电压仅升高100mV 并停止。

    TPS22946YZPR 300nF 电容器和100Ω Ω 电阻器后的3.3uF 电容器的输出上。

    器件电流限制为30mA。

    100mV 是否可以导致浪涌电流保护?

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、  

    查看 TPS22946数据表、TPS22946在初始导通期间具有435mA 的电流限制。 我估计您的开通时间在您的图形中为~100us。 请在下面找到浪涌电流的计算方法:

    浪涌= Cload * dv/dt

      = 3.3uF * 3.3V/100us

      =  ~100mA

    因此、我在启动期间不会看到浪涌电流限制是一个因素。

    请在下面找到您的问题的答案。  

    当       我关闭+3.3V 电源时、电压降至低于该器件的阈值是什么、该阈值将会自动复位并准备好进行新的上电?

    [AH]:ON 连接到 VIN 后、很难知道器件将复位的阈值电压。 一旦 ON 引脚上的电压降至 VIH (~1.1V)以下、负载开关的输出将不确定、直到电压降至 VIL (~0.4V)。 一旦 ON 引脚上的电压达到 VIL、负载开关的输出将保持在0V。

    2.       为了在下一次上电之前提供稳定的接通、下一次上电前的时间电压低于阈值多少?

    [AH]:可以使用加电时间作为一个很好的估算值、~192us。

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    但在没有300nf 的情况下、在100欧姆后为3.3uF、因此我相信浪涌电流远低于100mA。
    我们可以今天进行电话会议、或者您是否可以就该问题致电我972-50-5263040?
    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    请随时通过 a-huang@ti.com 向我发送电子邮件、我可以向您发送会议邀请。 不幸的是、我的日程几乎预定到了星期五、这是否有效?

    谢谢、
    黄亚瑟