Other Parts Discussed in Thread: TPS22946
大家好、
我的此设备有严重问题。
在 VDD_SBP 上加载大约12mA 和电容500nF、电阻器100Ω Ω 之后额外加载3.3uF
输入+3.3V 可由电子开关关闭和打开。
当我关闭+3.3V 电源后、VDD_SBP 上的延迟约为1秒时、我会看到、有时0.2V 看起来器件处于保护模式。
为什么?
在关断和接通+3、3V 之间允许的最短时间是多少?
请提供建议。
问题至关重要。
谢谢、
Shlomi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS22946
大家好、
我的此设备有严重问题。
在 VDD_SBP 上加载大约12mA 和电容500nF、电阻器100Ω Ω 之后额外加载3.3uF
输入+3.3V 可由电子开关关闭和打开。
当我关闭+3.3V 电源后、VDD_SBP 上的延迟约为1秒时、我会看到、有时0.2V 看起来器件处于保护模式。
为什么?
在关断和接通+3、3V 之间允许的最短时间是多少?
请提供建议。
问题至关重要。
谢谢、
Shlomi
您好、Kari、
仍在部分器件中、TPS22946YZPR 有问题。
替换器件即可解决此问题。
我提醒您、我关闭器件、等待300ms 或1000ms、并通过打开+3.3V 电源来打开器件。
附加的波形上、蓝色为+3.3V 输入、黄色为输出
在图片 TPS22946YZPR_NormalOffAndOn.jpg 上、您可以看到我们的正常情况、TPS22946YZPR_NormalOn.jpg 是正常情况、经过缩放后可打开时间
在 Off300msAndProtectionAfterOn.jpg 上、您可以看到、在打开输入后、输出会发生什么情况。
手动更换元件可以解决此问题、但由于是 BGA、我不知道这是元件问题还是焊接问题。
请帮助。
我还要提醒大家,我的两个问题仍然没有解决
当 我关闭+3.3V 电源时、电压降至低于该器件的阈值是什么、该阈值将会自动复位并准备好进行新的上电?
2. 为了在下一次上电之前提供稳定的接通、下一次上电前的时间电压低于阈值多少?
谢谢、
Shlomi
e2e.ti.com/.../TPS22946-Sch.docx
您好、Shlomi、
感谢您与 E2E 联系! Kari 在我外出度假时一直充满热情、感谢他耐心等待、因为我们中的许多人都是假期回来的。
查看您的配置后、问题可能是将 ON 引脚和 VIN 连接在一起。 当 VIN 和 ON 连接在一起时、无法保证器件的受控压摆率、因为器件没有足够的上电时间。 此外、TPS22946和其他限流负载开关将无法控制浪涌电流、因为只有在器件完全上电后、保护电路才处于活动状态。
如果您希望保持与 VIN 的连接、可以尝试在 VIN 和 ON 之间添加 RC 滤波器。 VIN 和 ON 之间的延迟时间应至少为器件的导通时间(tON)。 否则、是否可以在输入电源上分离 VIN 和?
谢谢、
黄亚瑟
要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
您好、Shlomi、
查看 TPS22946数据表、TPS22946在初始导通期间具有435mA 的电流限制。 我估计您的开通时间在您的图形中为~100us。 请在下面找到浪涌电流的计算方法:
浪涌= Cload * dv/dt
= 3.3uF * 3.3V/100us
= ~100mA
因此、我在启动期间不会看到浪涌电流限制是一个因素。
请在下面找到您的问题的答案。
当 我关闭+3.3V 电源时、电压降至低于该器件的阈值是什么、该阈值将会自动复位并准备好进行新的上电?
[AH]:ON 连接到 VIN 后、很难知道器件将复位的阈值电压。 一旦 ON 引脚上的电压降至 VIH (~1.1V)以下、负载开关的输出将不确定、直到电压降至 VIL (~0.4V)。 一旦 ON 引脚上的电压达到 VIL、负载开关的输出将保持在0V。
2. 为了在下一次上电之前提供稳定的接通、下一次上电前的时间电压低于阈值多少?
[AH]:可以使用加电时间作为一个很好的估算值、~192us。
谢谢、
黄亚瑟