This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:启动时间

Guru**** 2604255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975, TPS22918

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758202/tps22975-start-up-time

器件型号:TPS22975
主题中讨论的其他器件: TPS22918

您好!

我的客户询问有关 TPS22975和 TPS22918的问题。

它们将使用 下面的 tps22975和 TPS22918序列。

1.V..

2. VIN 和过孔(仅限 TPS22975)

此时启动时间的行为是怎样的?

输出电压是否会随输入电压升高?

此致、

中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakamura-San、您好!  

    感谢您通过 E2E 与我们联系、并耐心等待、因为我们中的许多人都在度假回来。  

    如果在施加 VIN 和 VBIAS (仅 TPS22975)之前拉为高电平、则一旦施加 VIN、VOUT 可能没有受控的上升时间、因为器件没有上电的机会。 换言之、由于器件已启用、VOUT 可能仅跟随 VIN。  

    我是否可以询问为什么在 VIN/VBIAS 之前为 ON 供电? 是否有办法重新配置定序、以便 VIN/VBIAS 在导通前通电?

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur - San、

    感谢你的答复。

    TPS22975的输入电压是 DCDC 的输出电压、当 DC/DC 关断时、TPS22975的输入电压将关断。

    EN 和 VBIAS 是与该电压分离的电源。

    那么、您似乎需要具有 UVLO 功能的 IC。

    TPS22918呢?

    我们从 TIJ 的 FAE 获得数据。 即使 Vin 在 EN 之后升高、它似乎是软启动。

    此操作是否有问题?

    e2e.ti.com/.../TPS22918-softstart.pdf

    此致、

    中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakamura、您好!  

    抱歉、在查看我们的 SCM 数据后、我在第一条消息中误解了这一点。  

    如果先应用 VON、然后应用 VBIAS 和 VIN、则 VOUT通过正确的软启动功能正确斜升。 正如您在随附的文件中所述、我们的 TPS22918也是如此。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Arthur - San、

    如果 Vbias 和 von 先上升、则 Vout 将上升、软启动功能是否起作用?

    此致、

    中仓市道一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakamura-San、您好!  

    在这种情况下、如果 VBIAS 和 VON 在施加 VIN 之前先施加、VOUT 上的电压将遵循 VIN。 因此、在输出斜升时、不会有受控的压摆率或软启动控制。

    如前所述、首先斜升、然后同时施加 VIN 和 VBIAS  将具有受控的压摆率。  

    谢谢、

    黄亚瑟