This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62203:负载电流为0.05mA 时的组件功耗

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62203, MSP430G2553, TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758339/tps62203-consumption-of-the-component-at-0-05-ma-load-current

器件型号:TPS62203
主题中讨论的其他器件: MSP430G2553TPS62745

您好!

在我的物联网系统上、我需要使用4节 AA 电池提供6V 电源。 此系统基于 MSP430G,必须采用3.3V 电源。 当我的系统处于“睡眠”状态时,只有 MSP430通电,其电流消耗为0.05mA,在这种状态下,电路板的所有其它部分都未通电。 系统长时间保持此状态。 我的目标是尽可能减少更换电池的频率。 我的问题是,当 MSP430的电流为0.05mA 时,TPS62203的电流消耗是多少安培? 我很难在数据表中看到它

感谢你的帮助

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据所描述的情形、您可以在数据表的图6中看到负载电流(0.05mA)、输出电压(3.3V)和输入电压(3.7V 和5V)的效率曲线。 是否要计算 IC 的总功耗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    图6显示了在5V 电压下电流为0.05mA 时的效率约为65%,但我的问题是,当输出电流为0.05mA 时,总功耗是多少 mA,包括 TPS62203?

    在6V 输入电压时,我假设效率较低,假设效率为50%,消耗为0.1mA。 但是、为了了解 TPS62203的输入电流(在推荐的工作条件下)、我应该补充什么?

    (我不知道耗散的功率是否被效率所消耗)

    此致

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    对于给定的运行条件(输入电压 VIN、输出电压 VOUT、输入电流 IIN、输出电流 IOUT)、效率 eff 定义为 eff = Pout/PIN、其中 PoUT=IOUTxVOUT 是输出功率、而 PIN=IINxVIN 是输入功率。

    在您的示例情况下(IOUT=0.05mA、VOUT=3.3V、VIN=6V、这些条件下的假设效率 eff =50%)、输入功率将为:PIN=Pout/eff =IOUTxVOUT/eff =330uW。 这将转换为:IIN=PIN/VIN=0.055mA。

    此致、
    Yann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann、您好!

    很抱歉、我上面的信息是错误的。 在 TPS62203 µA 一个 MSP430G2553、当它处于 LPM3模式时、它的功耗为1 μ A! 在 TPS62203的图表中,没有关于极低电流的信息。 您能告诉我们在这种情况下 TPS62203的总功耗是多少。

    抱歉

    此致

    Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Olivier、您好!

    在极轻负载条件下、器件的静态电流 Iq (Iq = 15uA 典型值 对于 TPS62203)将是影响总功耗的主要因素。 请阅读以下应用手册、详细处理此主题:
    www.ti.com/.../slyt412.pdf

    如果这些负载条件下的最佳效率对于您的应用很重要、我们的产品系列中的器件更适合、IQ 更低。 请查看示例 TPS62745 (Iq=400nA 典型值)

    此致、
    Yann