This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62565:频率问题

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758027/tlv62565-frequency-question

器件型号:TLV62565

大家好、

 我的客户正在请求 TLV62565最大频率的数据。 我在数据表中找不到该数据、但典型值为1.5Mhz。

 您能否告诉我温度范围内和不同批次频率的最大值? 此信息对于客户质量团队很重要。

 此外、您能否告诉我不将此数据放入数据表的原因? 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉由于假期而延迟。 我们将在1月的第一周尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    TLV62565采用自适应导通时间控制拓扑、虽然在工作条件下相对恒定、但开关频率是一个应用参数、不能在生产中直接测试/测量。 因此、它仅指定为典型值、遗憾的是、我无法通过在温度和批次变化范围内提供最大值来扩展此处的数据表规格。

    客户对此参数的担忧是什么? 他们希望确保不超过的频率限制是多少?

    谢谢、此致、
    Yann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Yann 的反馈、

      客户正在寻找一个最大值来处理以下问题:

     假设有一种场景、即为 TLV62565捕获2MHz 的频率。 客户质量团队会怀疑这是本应用的正常范围还是故障 IC? (可能是工厂损坏、也可能与 TI 质量有关)。  

     根据您的评论、这是一个与应用相关的参数、但我认为它在任何情况下都无法运行 tp 2MHz、对吧? 因此、它必须提供一些限制/变化、我假设 TI 不会对此进行测试? 请分享更多见解、帮助我们在此向客户解释 TI 不对其进行测量的原因。 谢谢。

    此致、

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我将在周一与测试工程师讨论您的问题后再次与您联系。

    此致、
    Yann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    在生产中、我们不直接测量开关频率。 我们使用测试模式来测试导通时间计时器电路的功能。

    在典型应用中、我们不希望最大开关频率与典型值相差超过20%。 但是、请注意、仅开关频率不应被客户质量团队用作判断器件功能/故障的标准。

    此致、
    Yann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、是的、
    感谢您的评论、我完全同意您的意见。 我还想跟进"准时更短时间的功能"。 是否有可指定为标准的规格/参数来判断其功能/故障? 谢谢。

    此致、
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    导通时间电路的功能在测试模式下进行测试、并且与规格参数没有直接关系。

    此致、
    Yann