This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:短路问题

Guru**** 2767345 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757746/lm5085-short-circuit-issue

器件型号:LM5085

您好、E2E、

我使用 WEBENCH 进行设计、并选择 LM5085进行设计。

VIN=56V、VOUT=50V、IOUT=0.5A;电路如下。

当我测试短路保护(Vout 触摸 GND)时、IC 每次都会烧坏。

我们发现 VCC 引脚损坏了烧毁的 IC、 阻抗仅  为8.8 Ω~200 Ω。 (正常 IC 为4M~8M)

我尝试将 RADJ 修改为200R (电流限制为800mA)、但 IC 仍会再次烧坏。

如何修改电路以符合 SCP 标准?

如何选择 D14 IF 值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    50V 接地短路是一种严苛的瞬态。 在此事件期间、请观察 IC 引脚上的电压、以查看是否有任何电压超出 ABS。 最大值。 特别要检查 VIN、VCC、ISEN 和 ADJ。 此外、检查此事件后二极管和 FET 是否仍在工作。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我测量 VCC 并找到过冲电压以损坏它。 它是否正常?
    我们是否可以在 VCC 和 GND 之间添加齐纳二极管以进行钳位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    是的、您可以添加一个齐纳二极管、但我们应该找出导致过冲开始的原因。 这是启动时的过冲吗?

    请发送一个示波器截图、展示过冲期间的 VCC 和 VIN。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    在我推动客户立即测量短路波形之后。

    蓝色 VIN 至 GND
    黄色 VCC 至 GND

    我认为这不会过冲损坏 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我更新了状态。

    我们的客户只有1个硼可符合 SCP。
    当 SCP 发生时、PMOS 栅极将在一段时间内变为高电平、因此 Vin 不能随 VOUT 下降。

    它们完全使用相同的 PMOS。 那么、我们关注的 PMOS 分流器规格是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Julian、

    该波形显示 VCC 达到大约-10V。 这可能会损坏 IC。 您可能需要更多的输入电容、并且可能需要新的布局。 请添加10uF 并重新测试。 还可以共享布局、以便我查看。

    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的支持。

    请告诉我您的电子邮件地址。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julian、

    我已收到您的电子邮件。 我们将继续在这里进行讨论、然后在这里回圈、看看我们的结果。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julian、

    Vin (<8V)上的快速负电压瞬变将导致 VCC 变为负电压、因为 VCC 上的电压是从 Vin 调节而不是从器件的 GND 调节的。 因此、当 Vin 变为负值时、VCC 电容器在其两端具有稳定的 VCC 电压。 数据表中突出显示了这一点、您必须放置一个来自器件 GND 和 VCC 的肖特基二极管。 请参阅数据表的图24。 在这里、您可以找到我在这里提到的详细信息。

    或者、可以通过改善 Vin 电源的瞬态响应或增加输入电容来防止 Vin 处的负电压瞬态?

    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    客户向我们测量波形,发现 PGATE 在短路时不会变为高电平。
     
    如何检查 PGATE 为何不会变为高电平以保护电路?

    (但是、PGATE 电压至-2xV 是不常见的、我将再次进行检查。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David 和 Sam:

    感谢您的支持!

    我们添加 Cin 可以解决它!

    谢谢!