This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:STAT 1引脚振荡非常快

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758501/lm3658-stat-1-pin-oscillates-very-rapidly

器件型号:LM3658

您好!

我正在尝试使用 LM 3658和 USB 实现电池充电电路。 我以与评估板原理图中所示类似的方式连接了 LM 3658。

由于快速振荡、我正在经历 Stat-1引脚上的电压波动、并且 BATT 引脚上的输出电压也会出现尖峰。

我使用的电路图。

请帮助我调试问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    在测试中、您是否使用电池或电池仿真器?
    您是否有电池电压和电流的示波器捕获?
    请注意、ISET 上的电压代表电池电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您是否仍然看到 Stat-1引脚上的电压问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    问题已解决、但事实证明是硬件问题。

    谢谢、
    Abhishek