This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192:BQ24192问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758092/bq24192-bq24192-question

器件型号:BQ24192

尊敬的所有专家:

              客户执行休息模式测试

             电池插头(不含电池)  

             休息10秒。

             3.客户在软件波形下面找到如下所示的内容,数据表中没有这种情况,您能不能帮助解释这种波形会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    休息模式是什么意思?
    BTW、当未连接电池时、应通过将 REG07[5]设置为1来关闭 BATFET、以禁用充电和补充模式。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您没有进一步的问题、我将关闭此问题。
    谢谢