This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:用于 lt;1W 应用的接收器线圈

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003, BQ500212A, TIDA-00318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755560/bq51003-receiver-coil-for-1w-applications

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件: BQ500212ATIDA-00318

您好!

我想将 BQ51003用于低于1W 的应用。 请为此建议合适的接收器线圈。 我希望接收器线圈非常小、因为我受到系统尺寸的限制。

此外、具有小型接收器线圈的 BQ51003是否可以与发送器 BQ500212A 搭配使用?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请看一下 TIDA-00318、它使用的是可能适合您设计的20mm TDK 线圈。
    BQ500212A 将与该线圈配合使用。 TYLT Vu Solo 是一种现成的 BQ500212A 设计。 亚马逊为您提供10美元的商品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您建议使用 TYLT Vu Solo。

    对于接收器线圈、20mm 的尺寸对于我的设计来说仍然很大。 我正在寻找大约10mm 的线圈。 请告诉我 Wurth (www.digikey.com/.../5050815)的760308101208 是否可以工作。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    Wurth 线圈为10mm 和13uH、这很难启动。  尽量保持线圈到线圈的距离非常低、1mm。  需要良好的 TX 到 RX 线圈对齐。 也会增加线圈电感、26uH 或更大。  

    TX 线圈可能需要更改为20mm 线圈、请查看 Wurth 760308101104。

    如果可能、增大 RX 线圈的尺寸、则难以使用10mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我选择使用接收器线圈: WR111180-49F5-G 直径为11毫米、31.8uH。 请告诉我 是否可以将 TYLT VU Solo 发送器与此接收器一起使用。

    您建议在之前的帖子中使用20毫米线圈 Wurth 760308101104。 但无法更改发送器 TYLT VU Solo 中的线圈。 那么、您是否建议使用 BQ500212AEVM 并更换线圈?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您可以尝试使用11mm 线圈、但这会很困难。 查看 BQ51003上 RECT 引脚的电压、在启动期间需要高于2.7V 才能启动。

    TYLT VU Solo 将支持20mm 线圈、标准线圈和20mm 线圈的调优相同。
    20mm 线圈也可用于 BQ500212A EVM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我知道 BQ51003上 RECT 引脚的电压需要高于7V 才能启动。 由于受接收器线圈尺寸(~ 10mm 或11mm)的限制、我想知道是否可以使用较小的发送器线圈(来自 TDK 的 WT1512-22F2-ID、其直径为15.3mm、电感为6.8uH、或 AWCCA-15N15H06-C01-B、直径为15mm、电感为14.9 μ H)。

    我已经了解到、为了确保合理的耦合和高效率、对于5W 的系统、RX 线圈的面积需要约为 Tx 线圈面积的70%到80%。 那么、减小 Tx 线圈尺寸是否是一种解决方案?

    请告诉我。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对于 TX 线圈、TDK WT1512-22F2-ID 具有正确的 L、这是很好的。
    AWCCA-15N15H06-C01-B 电感和 DCR 均为高电势问题。

    "那么、减小 Tx 线圈尺寸是否是一种解决方案?" 它将会有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我将尝试使用 TDK WT1512-22F2-ID 并报告我的结果。 您能评论一下 TDK WT1512-22F2-ID 是否可与 TYLT VU Solo 配合使用吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想知道我是否使用 TDK WT1512-22F2-ID 和 TYLT VU Solo 作为发送器和11 mm 接收器线圈(WR111180-36F5-B1或 WR111180-49F5-G);系统是否符合 Qi 标准?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    "您能评论一下 TDK WT1512-22F2-ID 是否可与 TYLT VU Solo 配合使用吗?" --是的,bq500212A 设计将支持6.8uH 线圈。

    "系统是否符合 Qi 标准?" 不是的,Qi 标准要求一个标准的 TX 线圈,而 TDK TX 线圈不是标准的。 另请注意、您将需要 RX 和 TX 线圈之间保持良好的对齐、而不是标准配置。