This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755650/em1402evm-em1402evm

器件型号:EM1402EVM

在图1中,DC-DC 转换器的输入显示为12v,但在次级图中,它显示为 Vstack。 是否有人可以澄清?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    对于 EM1402EVM 电路板、请使用您第一个图中的电路作为参考、这是 EM1402EVM 用户指南(www.ti.com/.../snou143.pdf)中显示的电路。 该板具有一个连接器、您可以在其中连接12V 电源(请参阅用户指南上的第9页)。 此连接器用于提供 EM1402EVM 将平衡电池与电池之间的隔离式电源。 您还可以在以下位置找到电路板的原理图: www.ti.com/.../tida-00817 (向下滚动至"原理图/方框图")。


    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是电池和电池组之间还是电池与外部12V 电源之间的平衡?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    在 EM1402EVM 中、平衡是在电池和外部12V 电源之间进行的。

    此致、
    Leslie