This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流/直流降压转换器、为无线温度传感器提供3.3V 直流电压

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758136/dc-dc-buck-converters-to-give-3-3v-dc-voltage-to-wireless-temperature-sensors

我正在寻找直流/直流降压转换  器、它可以帮助我为连接到单个24伏直流外部电源的8个无线温度传感器提供连续电源。

我正在寻找电路以及 IC 封装、它们可帮助我为每个无线传感器提供合适的3.3V 电压。

任何有关这方面的建议都将是一个很大的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nate、

    您能告诉我们您的应用配置的更多信息吗? 您参考的传感器使用2节 AA 电池运行。  您是否计划修改它们?  它们的距离有多远、距离24V 电源有多远?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传感器与24V 电源相差约15米、我正在使用这些传感器的扩展电源、因此无论如何2节 AA 电池不工作、然后它将从直流电源获得电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nate、

    您将从一个共源提供28V 电压至8个单独的直流/直流转换器、这些转换器位于每个传感器的本地位置? 您计划使用哪种监测计线、每条线的电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、您还需要这方面的帮助吗? 请告诉我。