This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050 HV 应用电路问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754876/lm5050-1-lm5050-hv-application-circuit-question

器件型号:LM5050-1

您好、查姆斯、

我的客户对我们建议的 VCM>80V HV 电路感兴趣、但他们不确定 Q2的功能。 请您解释一下吗?

非常感谢

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    该电路可在高达10V-100V 的标称范围内工作、并可在输入和输出端处理200V 瞬变。
    Q2被要求在输出瞬态期间保护 LM5050-1、当输出在正常运行期间变得更高时、Q2关闭以保护 OUT 引脚不会看到更高的电压(OUT 引脚只能承受100V 的绝对最大电压)。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    如果您在此处有其他问题、请告知我们;否则、如果您认为您的问题已得到解答、请单击"此解决了我的问题"按钮。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kari、我的客户对此没有任何疑问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari、

    我的客户还有一个问题、您能否提供我们用于测试此电路的 BOM?

    您对 Q2有什么建议吗? 在正常运行期间、Q2栅极电压将非常接近 Q2源极电压、这可能无法达到 Q2 FET 的 Vth、我们如何确保 FET 可以在正常运行期间导通? Q2耗尽型 FET?

    谢谢你。

    此致、
    Wei-Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wei-Hao、

    Q2是耗尽型 MOSFET、如 BSS126。
    如果您需要进一步的问题、我们能否通过离线电子邮件对话解决此问题。

    此致、
    Kari。