This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714的实际性能数据是否可以抗闩锁效应?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758673/ucc27714-could-i-have-a-latch-up-immunity-actual-performance-data-of-ucc27714

器件型号:UCC27714
主题中讨论的其他器件: UCC28950

 大家好、

 我的一位客户 正在考虑使用 UCC27714。 他们希望了解闩锁效应抑制的实际性能。

 (他们知道 UCC27714   在电流为100mA 时具有闩锁抗扰度、但他们想知道 UCC27714与闩锁有多少裕度。)

 如果您有闩锁效应抑制、请提供实际数据吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    正如我提到过的、我们针对闩锁测试了 JEDEC 标准。 这是一个“不执行/不执行”测试-我们不能确定设备锁存的确切位置。

    您的客户是否有问题? 如果是、我们可以帮助调试该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    我检查了客户当前状态。 他们已经在自己的电路板上使用 UCC28950评估 UCC27714。 根据他们的信息、UCC27714高侧端子(HB/HO/HS 之间的二极管)在评估时有时会损坏。
    因此、他们想知道 HB/HO/HS 端子的闩锁抗扰度是否低于其他端子。

    我知道闩锁测试是执行/不执行测试。 您可能没有每个引脚的最大抗扰度级别的任何数据。
    但是、如果您有任何相关数据、您能告诉我吗?

    非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    这很可能是布局问题、导致其出现负电压尖峰问题。 您能给我发送客户的布局吗、我们可以在下周对其进行审查并提出建议。 您能否还包括他们看到的故障率及其原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    我还没有看到原理图。 您是否收到了我的私人邮件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    很抱歉我的回复很晚,因为上个星期是日本的国庆节。

    我要求客户测量 HB/HO/HS 端子的电压波形。
    我将在得到该波形时向您发送该波形。 那你能给我评论吗?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nakai-San、

    当然!