This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985:在特定条件下检查 LP2985IM5X-5.0/NO 的 Cin、Cout 值

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758325/lp2985-check-the-cin-cout-value-for-lp2985im5x-5-0-no-with-specific-condition

器件型号:LP2985

大家好、团队成员。

这是 Masa。

 在以下情况下、您能否检查 LP2985IM5X-5.0/NO 的2个电容(Cin、Cout)以下情况、是否正常?

Cin:GRM155R61E105KA12 (Murata 1005规格25V 1.0uF)

COUT:GRM155R61A225KE01 (Murata 1005规格10V 2.2uF)

输入电压:6~(10V)

输出电压:5V 典型值

*但是,如果您可以在这里回答,我提出了与脱机相同的问题。

我将通过显示此页面将其分享给客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    LP2985-N 在输入端需要1uF 或更大的电容、在输出端需要2.2uF 的电容。 您选择的电容器不会考虑任何降额。 以下博客更详细地介绍了电容器和电容之间的差异:

    e2e.ti.com/.../ldo-basics-capacitor-vs-capacitance

    我们通常建议对设计中的标称电容进行50%的降额。 因此、我们建议使用2.2uF 输入电容器和4.7uF 输出电容器。 Murata 的网站上还提供了许多工具、可帮助客户更好地了解其特定器件型号的降额情况。

    非常尊重、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San。

    谢谢您的回答。

    下面是什么?

    如果客户在靠近 LDO 输入引脚的位置使用100uF 电解电容器、该怎么办?

    这是否正常?

    如果客户使用2.2uF 而不是4.7uF、我们在输出电压调节方面看到了多大的差异?

    它是否会产生任何影响,或者输出端的电容值只会影响瞬态稳定性?

    我们是否知道它的影响以及哪个规格会受到影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masa-San、

    数据表中所述的电容器要求是为了实现稳定性。  我们始终建议客户对其应用进行原型设计、以确保满足预期的性能;但是、我们还在数据表中提供了最低的电容器稳定性要求。  以下应用报告讨论了如何通过执行负载瞬态来快速检查稳定性:

    非常尊重、

    Ryan