This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62162:与 TPS62163的串扰、对我先前提供的支持感到沮丧。

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757978/tps62162-crosstalk-with-tps62163-frustrated-with-previous-support-i-was-given

器件型号:TPS62162

我的两个 VREG 都遇到了奇怪的问题、这与我之前所做的帖子有关。 无论如何,我的布局不是问题,这是一个我对症状不太怀疑的理论。 我组装了新的电路板、问题仍然存在、因此这种可能性已经消失、而且我之前在构建中使用过其中一个、如果5V 稳压器和3.3V 稳压器之间发生串扰、这种情况就必须存在。 因此、我从 PCB 上移除了5V 稳压器、而我的另一个稳压器问题立即得到解决。

这是我在上一个帖子中提出的可能性、完全被忽略了、 虽然我不希望这种支持论坛成为向导、但我对我之前给出的答案的绝对信心有点失望、这是一个大学项目、我没有太多时间或资源。 如果您对您向客户提供的答案不是百分之百确定、您应该在回复中提及这一点。 我最终订购的 PCB 完全相同、但问题相同、因为 Cookie 切割器建议会提供给不遵循其布局的任何人、对于该特定产品、无论如何都不存在。 多个稳压器之间的干扰绝对应该已经过测试、这肯定是一个错误、应该在两个产品文档中的某个位置记录。 您销售的每个开关稳压器都应注意到这一点。 在找到解决方案之前、不应锁定螺纹。

5V 和3.3V 是非常常见的、我怀疑每个使用此系列中任意两个稳压器的电路板上都存在某种小型的问题。 这可能是我不知道的开关稳压器的常见问题、但我在最初的帖子中提到了这一想法、但没有考虑到这一点。  

这篇文章不仅是为了消除我的沮丧情绪、我的项目现在已经过期、我不确定这两个电路是如何相互通信的。 我恳请任何对这些东西有任何了解的人帮助我。 我不会在下一个迭代中使用这些稳压器、但如果这个问题与这些 IC 完全无关、我真的想知道这一点。 如果这是在生产中实际测试过的东西、我想知道。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉由于假期而延迟。 我们将在1月的第一周尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    感谢您在过去几周 TI 度假期间的耐心等待。

    首先、让我澄清一下对 E2E 社区的一些期望。 我们不是来设计您的电路的。 这是客户的工作。 我们确实会提供有关组件选择、调试等方面的建议和建议 (如果您需要官方在线使用条款、请访问 :www.ti.com/.../termsofuse.shtml)

    与任何类型的支持/故障排除(互联网连接、汽车等)一样、当初始症状出现时、解决方案几乎是100%已知的。 它几乎总是需要调试、试用和错误等来确定确切的根本原因和解决方案。 根据您的症状以及我们与许多其他客户的互动、布局项目是许多行为的频繁原因。

    如果您想对设计进行更多调试、请告诉我。 我也可以为您解锁旧主题、以便继续讨论。

    串扰是业界公认的问题、几乎每个设计都需要考虑。 它可能发生在具有开关信号(干扰源)的任何节点与高阻抗足够高的节点(接收器)之间。 干扰源包括任何开关直流/直流、I2C 线路、时钟信号等 接收器几乎包括每个小信号模拟电路。

    我不确定我是否回答了您的所有未决问题。 如果您还有一些线程、或者您想重新打开另一个线程以对问题进行更多调试、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    如果您仍想讨论您的项目的任何详细信息、请告诉我。 您应该能够在该主题锁定前几周内回复该主题。