This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546:传播延迟

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3356, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758985/tps2546-tps2546-propagation-delay

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件:AM3356
您好!
 在我的其中一个设计中、我使用的是 TPS2546 USB 控制器、它连接到 AM3356。 我们将 USB1配置为主机、但当我们连接拇指驱动器时、它未检测到。 下面是我们正在使用的配置
USB1_ID 为 NC、USB1_DRVVBUS 连接到 TPS2546使能引脚、USB1_VBUS 连接到 TPS2546输出端和 USB A 连接器的引脚1。
所使用的软件与 Beagle Bone EVM 相同。 当我们探测 USB1_DRVVBUS 信号时、它不会一直变为高电平、而是显示为低电平。 当我们读回与 USB1相关的寄存器时、它显示正确(为主机配置)。
当我们将 USB1_ID 连接到低电平时、我们还会看到 USB1_DRVVBUS 始终处于低电平。
稍后、我们修改了原理图、然后我们能够检测拇指驱动器、下面是电路
当我们相对于 USB1_DRVVBS 信号(即 TPS2546的使能信号)测量 TPS2546的输出时、我们观察到200ms 后 TPS2546输出(USB1_PWR)上出现5V 电压。
但根据 TPS2546数据表、传播延迟为0.25ns (典型值)。  
有人能告诉我在哪里添加/引入了200ms 延迟?
默认情况下、I AM 设置 CTL1 = 0、CTL2 = 1、CTL3 = 1、ILIM = 0且目标电流为1.5A、属于 BC1.2
您好!
 
在我的其中一个设计中、我使用的是 TPS2546 USB 控制器、它连接到 AM3356。 我们将 USB1配置为主机、但当我们连接拇指驱动器时、它未检测到。 下面是我们正在使用的配置
USB1_ID 为 NC、USB1_DRVVBUS 连接到 TPS2546使能引脚、USB1_VBUS 连接到 TPS2546输出端和 USB A 连接器的引脚1。
所使用的软件与 Beagle Bone EVM 相同。 当我们探测 USB1_DRVVBUS 信号时、它不会一直变为高电平、而是显示为低电平。 当我们读回与 USB1相关的寄存器时、它显示正确(为主机配置)。
当我们将 USB1_ID 连接到低电平时、我们还会看到 USB1_DRVVBUS 始终处于低电平。
稍后、我们修改了原理图、然后我们能够检测拇指驱动器、下面是电路
当我们相对于 USB1_DRVVBS 信号(即 TPS2546的使能信号)测量 TPS2546的输出时、我们观察到200ms 后 TPS2546输出(USB1_PWR)上出现5V 电压。
但根据 TPS2546数据表、传播延迟为0.25ns (典型值)。  
有人能告诉我在哪里添加/引入了200ms 延迟?
默认情况下、I AM 设置 CTL1 = 0、CTL2 = 1、CTL3 = 1、ILIM = 0且目标电流为1.5A、属于 BC1.2
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法查看您的原理图、因此我无法评论更改系统功能的原因。

    您描述的200ms 延迟是规范8.3.72节所述器件的 PPM 功能的一部分。 电流消耗超过 ILIM_LO+60mA 后、器件完全启用之前会有200ms 的延迟。

    如果您的系统不需要此延迟、则我建议使用模式0111 (CTL1、2、3、ILIM_SEL)或0110。 这些模式不会有200ms 的延迟。

    请随时询问您的任何其他问题、或者如果我已完全回答您的问题、请单击客户认为解决按钮。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将此主题更改为 TI 认为已解决。

    请随时询问您的任何其他问题、或者如果我已完全回答您的问题、请单击客户认为解决按钮。

    此致、
    卡盘