This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:MPS 占空比选择

Guru**** 2604275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756273/tps2373-the-mps-duty-cycle-selection

器件型号:TPS2373

您好!

请参见下图:

TPS2373数据表和 EVM 之间的占空比和电阻器不同、我应该遵循哪一个?

2.这是拼写错误吗? 或任何原因?

谢谢、

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    我将深入了解并将返回给您。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    我们建议使用60.4k 欧姆来实现8.1%的占空比、而53.6k 会产生7%的占空比。 短路将导致12.5%的占空比。

    2.这些是需要更正的排印错误。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CT、

    我是否清楚地说明了您的问题? 如果不是、请告诉我、我很乐意继续提供支持。 否则、请您单击绿色的"Resolved"按钮。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师