This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:对 MOSFET 完全放电

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753142/bq4050-discharge-mosfet-completely

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好,

 我们在使用 BQ4050解决方案时发现了以下问题,请提供一些建议

 Q:当 BQ4050处于睡眠模式时,如果 发生短路,BQ4050将关断放电 MOSFET,大约6.5ms 后,BQ4050将导通 放电 MOSFET 一次,然后 完全关断放电 MOSFET。

  如果出现上述问题, 则放电 MOSFET 将损坏。 我们需要避免  这场悲剧

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    让我尝试重复此问题、并在下周稍后的时间向您提供更新。
    如果可能、请共享您的 gg 文件设置、如果这与任何设置相关、我可以使用您的 gg 文件进行尝试。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GG 文件??
    抱歉,我不理解您的要求
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以通过单击 bqStudio 中的"Export"按钮在"Data Memory"窗口中导出您的设置。
    您可以在响应中压缩并附加此文件。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

       抱歉,我无法在此处上传".CSV"文件。 您能帮您共享您的 电子邮件,我会通过邮件向您发送 gg 文件

      PS:我的员工:hope.chen@wtmec.com

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以将文件扩展名从.gg.csv 重命名为.txt、并将其附加到论坛上。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GG 文件如下所示

    e2e.ti.com/.../BQ4050_2D00_PB20.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ4050_2D00_PB2.txt.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,
    很抱歉给你带来麻烦
    任何更新?这是非常紧急的
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、希望:
    很抱歉、复制此问题所需的时间比预期的要长一些。
    由于节假日,可能需要另外10天时间才能向您提供有关此问题的更新。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,
    很抱歉给你带来麻烦
    任何更新?这是非常紧急的。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DSG 短路将导致 ASCD 跳闸。 DSG FET 将首先关断、然后在尝试锁存次数耗尽后锁存。 您可以更改锁存阈值。 可以使用参考设计 FET 优化 FET 关断延迟。

    这有道理吗? 如果不是、请在此处回复、说明 DSG FET 实际需要多长时间才能关断以及您是否遵循了该参考设计。