This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:脉冲长度的板对板变化、参考设计 TIDA-01573

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, TIDA-01573, TIDA-01552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756553/lmg1020evm-006-board-to-board-variation-of-pulse-length-reference-design-tida-01573

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:LMG1020TIDA-01573

可能涉及的对象

我的问题与用于低侧驱动器 LMG1020的评估板 TIDA-01573有关(www.ti.com/.../tidue52.pdf)

假设我获得了一个特定的电路板、并将输入脉冲的长度调优到缓冲器 U3中、以便 我实现1.5ns-5ns 的电流脉冲。 现在假设我在其他 TIDA-01552上使用这种相同的输入脉冲形状。  产生的电流脉冲的散射长度是多少?  

非常感谢。

祝你一切顺利、

Rainer Baettig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    感谢您提出有关 LMG1020 EVM 的问题。 欢迎使用 e2e!

    如果在 LMG1020的 IN+上输入1.5ns-5ns 输入脉冲、则栅极或 VG 探针点上的输出脉冲将约为1.5ns-5ns。 光脉冲的变化可能来自测量方法以及来自 LD 引线的额外环路电感。 建议您尽可能缩短引线长度、以实现更高的峰值电流和纳秒脉冲。

    GaN 栅极的上升沿将决定您可以通过 LD 实现的峰值电流大小、该峰值电流由环路电感决定。 GaN 栅极的下降沿取决于1020 OUTL 下拉电阻的内部阻抗、需要该电阻器才能实现精密脉宽、从而实现分辨率。 您能否共享栅极电压的波形、以查看1020的输出脉冲宽度是否与输入脉冲宽度匹配并具有一定的传播延迟?

    峰值光学脉冲的下降沿将取决于流经 LD 的峰值电流以及 GaN 能够以多快的速度关闭。 如果您能够测量电流脉冲、那么您必须配备光学峰值功率计-您是否使用 APD 或 PIN 来推断您的峰值电流?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    感谢您的快速而周到的回复。 我认为、最大限度地减小 GaN FET 的负载电感对于参考设计 TIDA-01573的正常工作至关重要。

    我的问题与输入和缓冲器 U3 (SN74LVC1G08DCKR )有关,后者充当‘脉冲压缩机’并馈送 LMG1020。 U3的输出由引脚2上的 C11 x R9以及信号发生器输入的长度和振幅决定。 假设我对信号发生器进行了调优、以便在 U3输出端获得大约1.5ns 至5ns 的短脉冲。 如果我将这一完全相同的信号应用于多个 TIDA-0155750,可能在指定温度工作范围内的不同温度下,U3的输出有何变化? 是否有可能导致脉冲长度的明显散射?

    祝你一切顺利、
    滤网
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    感谢您清晰地解释您的问题。 我了解您对 U3输出变化的要求。 这种变化在高温和1-2ns 脉冲下最为常见、因为缓冲器在这些条件下被驱动到其角落。 我使用2个 EVM 在工作台上对此进行了测试、并附上 了以下结果。

    突出显示绿色输入波形中数据的橙色框显示、在高温下(以及未应用 VBUS 的100kHz FSW)、变化范围为1.2ns 至1.45ns、平均值为1.29ns。 这会产生250ps 的变化、但标准偏差仅为27ps。 这是在140C 时、但在室温下、值从1.15到1.35之间的差异略小。  在 U3上具有相似平均输入脉冲的第2个 EVM 上、最小值为1.14ns、最大值为1.28ns、标准偏差更小。 这让我得出结论、变化不会超过100ps、因为我使用2个 EVM 在工作台上测试了20-30ps 的变化。 电阻器电容器脉冲短路器网络的容差也存在变化、这也会产生影响。

    这是否有助于回答您的问题?

    只是想让你知道在接下来的两周(1月2日)里我是 OOO。 快乐的假期!!!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    首先,*** H a p p y N e w Y a r 2019 *。  

    非常感谢您提供的详细反馈以及您在回答我的问题时所做的大量努力。

    为了帮助我正确解释信息、您能澄清一下吗:

    再次感谢您的支持。

    祝你一切顺利、Rainer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    我只是想告诉大家、Jeff 仍在度假、下周不会再来了。

    回到办公室后、他会立即回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rainer、

    我希望您能有一个愉快的假期、新年快乐! 我当然做到了!

    -R9/C11在测试过程中出现。 函数发生器上的脉冲宽度为~78ns、以在输入上实现~1.2ns。

    -Green = TP8

    -Orange = TP4

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢您的支持。 很棒的信息

    此致 Rainer