This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:CEXT1或2上无活动、无 SPI 通信

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756394/emb1428q-no-activity-on-cext1-or-2-no-spi-communication

器件型号:EMB1428Q

团队、  

请帮助我的客户使 EMB1428正常工作:

  • 所有 VDDS 均具有正确的电压、VStack 正确(20V)。
  • 我没有来自 Cext1和 Cext2的任何活动。 SPI 通信为我全0。
  • 我使用了复位、片选和时钟、极性。 栅极引脚的电压为0伏、如果我增加到20V 以上、我将有损坏所有开关的风险。

请提供一些指导。  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    您能否提供有关他们使用的硬件(我们的 EM1402 EVM)或他们自己的设计以及他们运行的代码(我们的示例代码或他们自己的软件)的更多详细信息? 如果他们使用自己的工具来提供任何指导、我们将需要了解他们的实施情况。

    此致、
    Leslie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的跟进。 我正在等待我的客户的回复。  

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    好的。 感谢您的更新。

    此致、
    Leslie