This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:关于 TPS709的封装

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS709, TPS706, LP2985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758832/tps709-about-package-of-tps709

器件型号:TPS709
主题中讨论的其他器件: TPS706LP2985

亲爱的、大家好

 

您是否介意您是否需要 LDO?

我们的客户考虑更换 LDO。

现在、他们使用的是采用 SOT-25封装的 XCS6209 (www.torexsemi.com/.../XC6209.pdf)

(SOT-25:https://www.torexsemi.com/file/SOT-25-02/SOT-25-02-pkg.pdf)

请回答以下问题。

 

我认为 TPS709 (封装:SOT-23 5引脚)可替代 XCS6209。

请听我说。

 

2.SOT-25是 TI LDO 产品中不存在的封装类型

是否可以将 SOT-25的 LDO 替换为 SOT-23的 LDO?

 

如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

此致、

于奥尔塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu Ohta、

    1. TPS709是否合适将取决于客户应用的参数。 例如、XC6209具有更低的最小输出电压和更低的压降电压。 如果这些参数不是问题、TPS709可能是一个很好的替代产品、因为它具有更宽的输入范围、更低的静态电流和更高的 PSRR。 您能否提供有关客户应用的更多信息? 输入电压、输出电压和负载电流要求是什么?

    2.可以、从 TPS709数据表中的封装信息中可以看出、SOT-25封装与 DBV/SOT-23 (5引脚)封装几乎完全一样。  

    谢谢、

    Gerard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerard

    感谢你的答复。

    事实上、我们的客户正在寻找与 XCS6209引脚对引脚兼容的产品以及价格较低的产品。

    TPS709是引脚对引脚兼容产品。 然而、它的价格高于 XCS6209。

    您能告诉我低于 XCS6209的价格产品吗?

    如果您能让我了解您对以下问题的看法、那将会很好。

    此致、

    于奥尔塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu Ohta、

    TPS706和 LP2985是一些引脚对引脚兼容的器件、比 XC6209便宜。 您可以通过以下链接上的 TI 网站搜索 TI LDO 产品系列。 这将使您能够根据客户的应用要求查找相似的器件。 确保为封装组包含"SOT-23"、并检查近似值。 按价格排序的价格(US$)筛选选项。

    http://www.ti.com/power-management/linear-regulators-ldo/products.html

    请记住、列出的1ku 价格是近似值、下单时可能会发生变化。

    谢谢、

    Gerard