This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输入为10至20VAC、45至60Hz 时、隔离式电源要求为5V、5W

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/754897/5v-5w-isolated-power-supply-requirement-with-10-to-20vac-45-to-60hz-input

主题中讨论的其他器件:UCC2800

您好!

需要设计具有以下规格的交流/直流转换器。

交流输入电压:10至20Vac, 45至60Hz

输出电压:5V

输出功率= 5至10瓦

隔离= 4KVrms

该电源只能在低电压模式(10至20Vac)下工作,并且在交流线路处于高功率模式(110至230Vac,)时不能工作。

交流线路来自可在低功率和高功率模式下运行的逆变器。

查找您针对上述要求进行设计的建议。

谢谢、此致、

Prabhakara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhakara、您好!

    UCC2800系列 PWM 控制器可在低 Vcc 电平下运行、因此非常适合这些输入电压范围。

    TI 的 webench 工具还可提供各种纸张设计供您选择。

    TI 不太可能在该输入电压电平下拥有现有的交流/直流设计。 通过对变压器设计进行一些修改、可从直流/直流解决方案中对史前进行调整、以提供所需的安全额定值。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    感谢您的更新。

    我想知道、此芯片在输入交流电压范围为10V 至265V 时是否也能正常工作?

    此外、还想知道是否已从 TI webench 中获取该设计、建议的设计的成功率是多少?

    TI 是否有任何工具可用于选择变压器?

    此致、

    Prabhakara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhakara、您好!

    如果 IC 的 Vcc 引脚连接到为其提供正确电压范围的电路、则该 IC 将在宽输入电压范围内工作。 在电路中、Vcc 引脚通过整流交流输入的电阻器链馈送电压。 电阻器链与 Vcc 电容器形成一个 RC 时间常数、因此启动时间将随交流线路电压而变化。

    因此、如果满足 Vcc 引脚的要求、该控制器可在宽输入电压范围内使用。 通常的限制是功率级在宽输入电压范围内工作的能力、我们的设计可在1:10输入电压范围内工作、例如100V 至1000V、但10V 至265V 为1:26.5、单级设计无法实现这一点。

    通常、必须对电路值进行一些优化、以便根据 Webench 设计调整设计的性能。 TI 有一个功率级设计器工具、可帮助您了解变压器的基本规格、然后您可以联系 Wurth-midcom 或 Renco 等供应商、他们可以为原型设计开发提供样片变压器。

    TI 有很多关于电源设计的技术文章、比如这篇文章、其中介绍了反激式变压器设计、

    但是、TI 没有变压器设计工具。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在哪里可以找到所有设计计算?

    此致、
    Prabhakara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabhakara、您好!

    控制器的数据表包含分步设计指南、可指导您完成设计计算。

    请参阅 UCC2800数据表的第10节作为示例。

    此致

    Peter