This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:Ucc28180 MOSFET 在上电时熔断

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/753845/ucc28180-ucc28180-mosfet-blows-at-power-on

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件:UCC28019A

尊敬的先生:

       我一直在从事 PFC IC uc28180d 方面的工作。  我的规格是1000瓦、390V 直流、100kHz 开关频率。  现在我遇到了一个问题,即 MOSFET 只在上电时熔断。  在操作过程中工作正常。 如果我打开和关闭 几次 MOSFET 熔断。 我尝试了从3秒到10分钟的加电时间。 它在所有情况下都是随机发生的。 我能不能在这方面有一些解决方案。 现在,我已经对时间受限  的项目进行了介绍。 我可以使用 UCC28019A 来解决这个问题吗?

此致、

R.Suresh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ucc28180将永远无法工作、使用 UCC28019A 它将毫无问题地工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suresh

    UCC28180的 CS 和 GND 引脚之间是否有保护二极管、这对于防止浪涌电流在电流感应电阻器上产生的电压损坏 IC 是必要的。

    如果没有、请在开启期间发布您的原理图和关键元件波形-
    MOSFET 的 VDS
    MOSFET 的 VGS
    电流感应电阻器上的电压-或电感器中的电流

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Suresh

    我将此主题标记为"TI 认为已解决"。 如果仍有问题、请重新发布。

    此致
    Colin