This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060

Guru**** 2603475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758978/lm5060-lm5060

器件型号:LM5060

我和我的 colics 想使用 LM5060。 但我们需要  计算电路的可靠性。 因此、我们需要 组件的故障率。 我找不到该数据。

如何获取此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../pinout-quality
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    欢迎使用 E2E!
    您能否分享有关您的应用用例和最终产品的更多信息。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您能否分享您的应用用例和最终产品的详细信息?
    如果没有其他问题、请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在开发电液压转向系统、并且大量使用 TI 的产品。 我们正在将 PCB 去除以控制阀。 我们希望通过有关可靠性的测试。

    在这种情况下、我们需要知道我们要使用的组件的故障率、因此我们可以计算 PCB 的可靠性。

    它不仅 是 LM5060、还有更多。

    如果您有任何帮助、我们将非常高兴(我们与 TI 之间也有保密协议。 如果 需要、我可以通过电子邮件发送号码。)

                   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    感谢您提供相关信息。 如果您想共享任何机密信息以供审核、请向我发送电子邮件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    因为我们正在通过电子邮件推进讨论。 请关闭此主题。

    此致、
    Rakesh