This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600:如何设置反激式模块中光耦合器的初级侧电流?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757616/ucc28600-how-to-set-the-primary-side-current-of-optocoupler-in-the-flyback-module

器件型号:UCC28600
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

这是 UCC28600 QR 检测故障的新问题。 我对 FB 引脚电流感到奇怪、如果在空载时光耦合器初级电流约为25mA、则该电流。

检查 TLP521的 CTM-IF 曲线、似乎二次侧电流 IC 大于250uA (VREF/20K)。

在1A 负载下、如果电流约为8mA、则 IC 仍大于250uA ... 在将负载增加到2A 的整个过程中、电路具有稳定的24V 输出。

但是、当我通过假设 IC=250uA 来减小时、电路在空载时不稳定、 TL431 不工作、输出电压大约为35V (目标是24V)。

 FB 引脚上是否存在任何补充电流? 我检查了 TI 推荐 的 UCC28600的一些设计、如果这些设计比我的设计更简单、但我不知道有关 IF 的具体设计规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Airut、

    感谢您关注 UCC28600 QR 控制器以及有关光耦合器 CTR 的问题。

    该光耦合器和任何光耦合器的 CTR 曲线指示在规定的测试条件下获取特定集电极电流(IC)所需的二极管正向电流(IF)。 曲线有2种类型:y 轴上的 IC 和 Y 轴上的 CTR (两者都在 X 轴上)、但有时供应商可能只发布其中一条曲线。 CTR 曲线解释起来很麻烦、因为必须执行一些数学运算来确定特定 IF 的特定 IC。 在大多数设计中、设计人员需要知道实现特定 IC 所需的具体条件。

    对于 TLP521、数据表还提供了一组易于解读的直接 IC/IF 曲线。
    光耦合器不会"推"电流、也就是说、如果您将25mA 电流馈入二极管、它会强制25mA 电流进入集电极。
    相反,根据收集器网络阻抗的不同,它可以“允许”最多(CTR * IF)的电流进入收集器。
    由于 UCC28600 FB 输入有一个20K 电阻器上拉至内部5V REF、因此它只能提供高达250uA 的电流、不再需要。
    如果超过 IF、则光耦合器的晶体管将会饱和。

    UCC28600的控制使得在 FB 电流(IFB)= 0uA 时提供全功率、而在 IFB > 220uA 时几乎不提供功率。 当 VFB 降至0.5V 以下时、UCC28600进入其"绿色模式"状态。 因此、光耦合器晶体管必须饱和~220uA、才能使控制器进入此状态。 从 TLP521 IC/IF 曲线可以看出、仅当=~0.35mA 时、样片 A 才需要实现此目的、而样片 B 需要的 IF =~0.75mA。 这表明、在这个低 IC 电平上、光耦合器 CTR 的扩展范围在25°C 环境温度下为~62%至~29%。 在较高温度下、设计时应谨慎考虑减小 CTR。 根据另一个 IC/温度曲线、在环境温度大于80C 时、CTR 可再次降低50%。 因此、控制 IF 的并联稳压器必须设计为能够吸收0.75/50%=>1.5mA 的电流、以便在~80C 时使光晶体管饱和至220uA。

    分流稳压器和光耦合器周围的电路组件被设计成能够在无负载条件(无外部负载)下运行时提供至少这个电流、加上分流器调节自身所需的偏置电流。

    有关使用 UCC28600反馈环路补偿网络的信息、请参阅此设计指南: www.ti.com/.../slua671.pdf

    我希望这有助于解决您的问题。

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的全面回复!
    我了解现在的设置方法、但问题是、如果使用 TLP521是0.75mA、则无法获得稳定的输出、因此在空载条件下实现稳定的24V 输出所需的电流超过8mA。 否则、TL431无法正常工作、如果 Iif = 0.75mA、输出将大于预设值。 并且即使在24V/2A 负载下、频率也被钳位到40KHz。 我的变压器为600uH (NP:NB:Ns=30:5:10)、虽然大于计算值1、但仍适合220VAC 输入情况。
    Rovp1=166.8K Rovp2=42.9K
    RCS = 0.375 RPL= 1K
    RFB=620 RBIAS=1K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能知道问题、即使在2A/24V 负载下、占空比也小于计算出的值。  

    NP:NB:NS = 30:5:10

    计算值=(24+0.6)*3/((24+0.6)*3+320)=18.7%  

    但 输入电压为220VAC 时、实际最大占空比仅为11.8%。

    空载条件下的占空比非常小、次级输出低于预期值、如果输出大于24V、则在 RFB 置位的情况下无法向 FB 引脚提供有效反馈。

    Lm 较大且设计的额定功率足够 大的不正确变压器可能是问题的关键、它可以在 MOSFET 开关的占空比较低的情况下存储足够的能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Airut、

    我正在办理有关此未决问题的登机手续。
    您是否认为问题已经解决、或者您仍需要更多支持?

    此致、
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 假设它已解决、我将重新设计变压器并重试。