This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:tps61199的 CAN#39;t 正常输出

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61199

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758914/tps61199-can-t-normal-output-for-tps61199

器件型号:TPS61199

尊敬的 TI 成员:

 我们使用您的 TPS61199来驱动 LCD 显示屏。 现在有一个错误。  它无法输出稳定的35V 电压。 我们尝试将输出电容更改为33uF、将 R2更改为162k Ω、将 C3更改为47nF、将 R4更改为49.9k Ω、但它仍然无法正常工作。 如下所示:PS 帮助。 谢谢

e2e.ti.com/.../schmatic-and-issue-view.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的问题已收到、稍后将回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    是的、我收到了您的问题、您能否帮助测量"sw"(L2211和 D1之间)、电感器电流和 PWM 信号上的波形?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、升压转换器似乎在脉冲跳跃模式下工作、并且它将在一段时间后停止切换、它通常在轻负载下结束、当您发现这种现象时、它是您的 PWM 占空比? 您能否加快和降低 PWM 占空比以观察它是否应从脉冲跳跃模式更改为 DCM 或 CCM、您是否可以帮助检查?
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    您是否有建议的 PWM 引脚更改值或范围? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的 LED 配置是什么? 我建议您增大 PWM 占空比以观察波形。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LED.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您使用 TPS61199来驱动背光 LED、LED 驱动器用于输出恒定电流、而不是恒定电压、当您对 LED 进行调光时、主要规格是电流、您是否已通过 LED 控制电流? 我认为您不需要为电压支付更多的费用、输出电压将根据通过 LED 的电流而变化。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

     好的、非常感谢。