This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:I2C 时序特性

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/756209/tps65910-i2c-timing-characteristics

器件型号:TPS65910

数据表的描述不清楚 TPS65910的 I2C 时序特性。

我知道所有这些特性都与 I2C 规范上的特性相匹配。

我的理解是否正确?

我们的客户是否可以参考 I2C 规格而不是数据表?

此致、

Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Daisuke、

    您是否看过数据表第15-16页的第5.6节和第5.7节? 还定义了 I2C VIH/VIL 电平和时序。

    此致、
    Jari Niemelä í a
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JARI-SAN、您好!

    感谢你的答复。

    我已经检查了第5.7节中定义的时序、但我不知道"no"和"parameter"列中的符号是什么意思。

    每个符号定义了什么时序?

    这些符号分别显示在哪个图中?

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke-San、

    "否"列表示"数字"、它是 I2C 规范的编号系统:I1 = tw (SCLL)、I2 = tw (SCLH)、I3 = tsu (SDA-SCLH)、依此类推、最多可达 i9。 这些数字是用于制造目的的内部测试编号、对于终端客户而言并不重要。 I5和 I6是数据表中未列出电气规格的其他测试。

    "参数"列是测试的完整"测试条件"描述的缩写。 Tsu (SDA-SCLH)=建立时间、SDA 有效至 SCL 高电平的时间。 这些缩写与 I2C 规范(www.nxp.com/.../UM10204.pdf)中的规范名称相似、只是从器件的角度编写。 主 I2C 规范列出了从主器件或从器件的角度或从器件的角度列出的所有关键规范。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    感谢你的答复。

    我们的客户对"测试条件"列的描述感到困惑。

    数据表上定义的时序应该已经按照 I2C 技术规格进行了测试、并且应该与 I2C 技术规格上的特性相匹配。

    I7似乎是针对重复启动条件定义的、I8似乎是针对启动条件和重复启动条件定义的、但 i9的定义是什么?

    如果 i9被定义为停止条件、"SDA 高电平至 SCL 高电平"应该不正确、"SCL 高电平至 SDA 高电平"应该正确。

    此致、

    Daisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke、

    重复启动条件下的 TSU;STA 设置时间= i7 tsu (SCLH-SDAL)、设置时间、SCL 高电平到 SDA 低电平的时间
    THD;STA 保持时间(重复)启动条件= I8 TH (SDAL-SCLL)保持时间、SCL 从 SDA 低电平变为低电平
    Tsu;STO 针对停止条件的建立时间= i9 tsu (SDAH-SCLH)建立时间、SCL 高电平至 SDA 高电平

    正确、数据表中有一个拼写错误、并向后列出了停止条件的设置时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian -San、

    新年快乐!

    感谢你的答复。

    此致、

    Daisuke