This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS53641:Fusion Digital Power Designer

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53641, CSD95372BQ5M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/757196/webench-tools-tps53641-fusion-digital-power-designer

器件型号:TPS53641
主题中讨论的其他器件: CSD95372BQ5M

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

VBOOT 最初为1.70V、"Vout Command"为1.70V、"SVID_PMU_SEL"设置为"SVID 控制 Vout、PMBus 无法更改 Vout"。

将"SVID_PMBus_SEL"更改为"PMBus 控制 Vout、SVID 无法更改 VOUT"、 将 Vout 命令更改为1.8V。 选择了"Store Config to NVM"、

但在上电时、输出仍然为1.7V。 写入 NVRAM 是否未发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jahan、
    您所需的选项不是 TPS53641的 NVM 位、因此如果您需要该功能、则需要在每个功率周期中切换至"PMBus 控制 Vout"。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更改为"PMBus Control Vout"的原因是为了避免至强处理器在看到 SVID 的警报信号被置为有效时挂起、这种情况发生在上
    加电。 如果在 CPU 已经挂起后必须更改为"PMBus Control Vout"、那么这样做没有什么用处。 我想避免 CPU 挂起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上电后置为有效的 SVID_ALERT 是正确的行为、CPU 将向 Get 寄存器发出10h 以将其清除。 您不需要为此行为更改任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意您的意见、但我看到 CPU 挂起、Vout 与 VBoot 相同、而不是预期的 Vout。 我找不到任何理由要挂机。 TPS53641周围的所有控制电压电平与良好的工作板相同。 我想将 CPU 控制旁路至 PMBus、看看我是否能找到 CPU 挂起的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、明白了您的观点、我不确定您设计的平台是什么、 但是、您可以检查 CPU 的 CATERR#引脚以查看其是否与 SVID 协议相关、如果 CATERR#被置为有效、您可以对 SVID 信号进行解码、以查看发生了什么情况(任何 NAK 或 REJ 命令或其他内容)、如果您在 SVID 命令中没有看到任何异常、 然后您需要返回查看原理图设置、请确保选择正确的 VR 模式(如 VR12.5 (10mV)或 VR12.0 (5mV)... 等等

    如果一切正常、则问题可能与 VR 无关、您需要检查其他部分。
    只有一个电路板存在此问题? 还是每个人?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有关于哪些原理图设置的建议? 约10%的电路板。 令人困惑的问题是、一些电路板工作正常、几天后、CPU 工作正常
    不启动、SVID 警报置为有效、Vout 设置为 VBoot。
    感谢 CATERR#的建议。 我将对此进行研究。 关于您对 VR 模式的评论、我们使用的是 VR12.5、但我在哪里选择该 VR 模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VR 模式由转换模式引脚设置、看起来您执行了正确的选项。 实际上、在这种情况下、我很难更轻松地获得建议、尤其是电路板最初工作正常...
    我建议您首先对 SVID 信号进行解码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 Fusion Advanced 配置中验证了 VR 模式是否设置为 VR12.5。 TI 告诉我、英特尔有一个 ITP 工具、可帮助识别导致挂起的原因。 在我搜索此类工具时未成功。 我将对 SVID clk、Alert、data 进行解码、以查看是否有任何指示。 关于这种故障的可能原因的任何建议、如捕获 Fusion 的参数并将其与良好的电路板进行比较、都没有区别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已验证 CATERR#是否为150mV、因此有效。 我将尝试捕获 SVID 总线。 如果要检查任何其他信号设置、请告诉我、因为我认为解码 SVID 总线并不容易。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、现在没有其他建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chasel、

    使用 PMBus 接口(Fusion Digital Power Designer)、我能否访问 TPS53641的主状态寄存器以查看是什么导致 SVID 警报置位?  我想我是什么

    询问是否有方法通过 Fusion、我可以了解为什么 VR 输出从 VBOOT 值开始而不是从所需的输出值开始。  

    请注意、在本设计中、TPS53641的两个相位用于连接到两个相同的 VR (CSD95372BQ5M)、每个相位用于生成1.8V 电压。 VBOOT 值为1.7V。

    谢谢、

    -Jahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jahan、
    TPS53641内部没有任何寄存器能够获得有关 SVID_ALERT#的信息。
    请在英特尔 SVID 文档中查找导致 SVID_ALT#置位的条件。 因为这是一个公共论坛,所以我不能在这里披露这些信息。