This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3820-Q1:WDI 问题

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3820, TPS3820-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758992/tps3820-q1-wdi-problem

器件型号:TPS3820-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3820

尊敬的 TI 专家:

 我使用 TPS3820-50来监控电压~μ V

在  ~时、我发现当它为-40℃,时、它将复位~其他温度所有工作正常

波形如下、黄色→复位、蓝色→WDI~

第一张图片是异常情况、第二张图片是正常情况

我想‘s~ WDI 导致复位(超时)

,~、当我使用 TPS3820-33 μ F 时、它在所有温度条件下都能正常工作

 在-40℃?内导致复位的是 MCU 或 TPS3820 -50的异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、

    您能否向我展示 TPS3820-Q1的原理图?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    以下是 sch:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、

    您的所有 TPS3820-Q1 - 50上是否都存在此问题?

    您能否尝试手动控制 WDI 并查看是否遇到相同的问题? 可能是 WDI 电压不够高。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的建议~

    问题已解决~

    导致它~μ V 的是 VDD 噪声