This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:TPS5116 OCP 问题

Guru**** 2382600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116, CSD87350Q5D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758878/tps51116-tps5116-ocp-question

器件型号:TPS51116
主题中讨论的其他器件: CSD87350Q5D

大家好、

为什么我的设计 OCP 设置为9A、但测量结果为16A?

另一方面、Vgs 的频率不稳定。

如果出现问题、请帮助检查我的设计。

连接文件是我的设计、频率和测量波形  

e2e.ti.com/.../ocp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    环路看起来不稳定。 您可以测量波特图吗?
    对于 OCP、您能否检查 TPS51116 PGND 引脚(引脚16)是否连接到低侧 FET 的源极?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    我叫 Voyager、 是 Kevin 的同事。

    我们无法测量螺栓图

    2. PGND 通过内层形状与低侧 FET 源极相连。

    但是、我已经在 TPS51116 EVM 板上做了一些实验。

    EVM 上的结果似乎正常。 (开关波形和 OCP)

    我想知道您能否帮助我们查看我们的原理图和布局设计。

    您能否在台湾为我们提供一个联系窗口、我们的实验室可能需要 FAE 的支持。

    谢谢!

    以下是我的联系信息、谢谢!

    Delta Electronics、Inc.

    电话:+8864-35035399、分机:367

    廖 Voyager

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Voyager、

    我怀疑 OC 问题与 SW 脉冲不稳定有关。 我们需要首先解决不稳定的 SW 脉冲问题。

    您可以在下方查看商品吗?
    -检查 V5IN 旁路电容(C384)是否靠近控制器引脚。 将其值从0.1uF 更改为1uF 或2.2uF。
    -检查 R339的连接位置。 R339应连接到输出电容、其中输出纹波较小。
    -移除 C385并检查它是否有助于使 SW 脉冲稳定。
    -调整 R335值以查看它是否对 SW 脉冲稳定性有影响。
    -使用便携式万用表测量 R332上的电压、这是为了检查 R332上的电压是否等于12mV。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,钱

    感谢您对该问题的说明。

    我们发现问题是由电路上的 R331引起的。

    LL 引脚(TPS51116的 PIN18)应直接连接到 TGR 引脚(CSD87350Q5D 的引脚4)、而不需要电阻器。

    我不确定我们原理图中的路径上为什么有一个2.2欧姆电阻器。

    在 I R331短路后、开关波形和 OCP 问题得到解决。

    您能否帮助查看我们的原理图并告知我们是否有其他需要我们谨慎处理的问题

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Voyager、  

    感谢您的更新。 我看不到其他问题。  

    由于问题已解决、我将关闭此帖子。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTW、在大多数情况下、R331可以短路。
    如果开关节点上存在高负电压尖峰、则 R331值可以是几欧姆、用于保护 TPS51116 LL 引脚。 在这种情况下、引导电容器应连接到 R311的右侧、而不是左侧。

    如果您有机会更新设计、则可以保留 R331并将其设置为0hom。 将引导电容器连接到开关节点、而不是 LL 引脚。

    谢谢