This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:需要多个问题的帮助!

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/759015/lm5170evm-bidir-need-help-with-multiple-questions

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170

您好!

 我计划购买此 LM5170EVM-BIDIR EVM、以满足我的升压模式要求之一。 因此、请帮助我 以非常简短的形式回答我的问题、以决定:

1.>我的要求是在12-48DC 范围内提供 I/p 电压整个范围、并且需要 O/p 为48V 电池充电、即50.5V、但需要10-11A 电流、所以我可以使用它吗? (回答"是"或"否")

2.>我是否需要为我的要求堆叠多张卡或仅一张卡? (回答我是或否)

3.> 如果上述问题是、我需要多少个从卡? (数字1-3中的答案)?

4.>是否具有短路保护? (回答"是"或"否")

5.>是否需要任何散热器?  (回答"是"或"否")

6.>  如果上述问题是、您可以建议哪种型号或器件型号?

7.>如何@电池的 O/p 是否已充满电?

 非常期待您的回复。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vijay、

    支持此设备的专家已外出。 问题已分配给他。 他将在下周下班后回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vijay、

    感谢您提出问题。 请参阅我的回答

    1.>我的要求是在12-48DC 范围内提供 I/p 电压整个范围、并且需要 O/p 为48V 电池充电、即50.5V、但需要10-11A 电流、所以我可以使用它吗?
    是的。 可以将 LM5170用于此应用。 由于它是~500W、因此应使用两相。

    2.>我是否需要为我的要求堆叠多张卡或仅一张卡?
    可使用1个 EVM。 无需堆叠多个板。

    3.>如果上述问题是、我需要多少个从卡?
    无需配置从板。

    4.>是否具有短路保护?
    固有的升压稳压器不具有输出短路保护。 这需要单独实施。

    5.>是否需要任何散热器? (回答"是"或"否")
    取决于实际应用中使用的 MOSFET。 假设您使用的是 LM5170 EVM、则不需要散热器。

    6.>如果上述问题是、您可以建议哪种型号或器件型号?

    7.>如何@电池的 O/p 是否已充满电?
    这取决于电池的化学成分和系统。 通常还有另一个器件控制充电功能。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Garrett:
    感谢您的回复... 我还想知道、假设我要通过现场测试使用该卡、那么我是否可以根据数据表保留所有设置:
    "升压模式加电和断电序列
    请参阅表2至表5以了解正确的跳线设置。
    2.打开 HV-PS 电源和 HV-E-Load。
    3.打开 LV-PS 电源。
    4.在 J17引脚5上施加大于2.5V 和< 6V 的电压(主器件使能)。
    5.在 J17引脚11或 J18引脚11 (ISETA)或上施加逐渐从0V 上升至1.5V 的模拟电压
    在 J17引脚13或 J18引脚13上占空比为0至48%的 PWM 信号。
    6.执行测试。"

    但是、如果只需将 ISETA 直接设置为1.5V、而不是从0-1.5V 逐渐增大、则不是第5点假设只想使用评估套件是可行的。 我的意思是、我将 ISETA 设置为1.5V 固定电压、以使用最大电流、只需使用第4点作为开关即可打开/关闭电路! 我可以用这种方式使用它吗? 因此、当我将引脚4设置为5V 时、我的电路将打开、当我设置为0V 时、它将关闭。 这是否会对卡上的组件造成损害? 或其他原因造成的?

    非常期待您的回复。

    此致、
    Vijay Gohil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仍在等待您的回复!