This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:评估板不能与 Bqstudio 保持连接

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/755524/bq40z80evm-020-evaluation-board-doesn-t-stay-connected-to-bqstudio

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80BQSTUDIO

您好!

在为电池组定制 PCB 布线之前、我尝试设置 bq40z80 EVM、但我无法让 bqStudio 保持与电路板的连接数秒以上。 基本上、如果我按下唤醒按钮、芯片的地址会在左侧弹出、一切看起来都在通信、但一段时间后、芯片会断开连接。

我的配置如下:


标准 EVM 板、根据数据表删除了 D3和 R7
4S 10A 电池组连接到1n...4p、然后将4p、5p、6p、7p 短接在一起。
系统存在对电池组短路-

我错过了什么吗?

非常感谢、

祝你度过美好的一天!

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认配置为7s、您需要在电池组侧设置充电器电压、然后将电池配置更改为03以停止关断。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    非常感谢您的回答。 然后、我将电源连接到电池组侧!

    非常感谢、

    此致、

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    我尝试将电池配置设置为4 (我假设03写入错误?) 按照建议使用外部电源、但当我断开 PS 连接时、电路板仍然不会保持开启状态。 我想尝试完全重置、但"导入默认值"功能不起作用。

    是否可以向我发送正确的默认配置文件?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果您已启用电源寄存器、请禁用自动关断功能。 如果您有4S 配置、则需要将 VC3短接至 VC6。 附加了默认 gg。

    e2e.ti.com/.../defaults.gg.csv.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、


    感谢您的快速回答。 我尝试加载您发送给我的.gg.csv 文件、但我遇到了这两个错误。

    我肯定认为有一个奇怪的现象、因为我没有更改配置时、许多设置与默认设置不同

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿使用 Excel 打开或更改 csv 文件。 它只能与记事本或其他文本编辑器一起使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我根本没有打开它。 直接加载到 bqStudio 的 zip 文件

    此致、

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、在手动逐一重新设置每个参数、并将其设置回仅修改后的4节电池后、它连接到 bqstudio 并在没有外部电源的情况下保持连接。
    我现在只需要校准所有内容、以便它允许放电 FET 切换、对吧?

    谢谢、

    此致、

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好、因为它正在工作。 你是对的。