This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95480RWJ:CSD95480能否在以下条件范围内满足+/- 4%的电流感测精度?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758120/csd95480rwj-can-csd95480-meet---4-current-sense-accuracy-at-below-condition-range

器件型号:CSD95480RWJ

你(们)好  

客户想要检查 CSD95480在以下条件范围内是否能够满足+/- 4%的电流感测精度?

:Vin=7V 至13.2V 范围,Vo=0.6V~3.3V 范围,Vdrvi=5V, Tj=25C~125C,25A <Iout<45A  

如果 CSD95480无法满足 +/- 4%的电流感应精度、

是否有任何其他器件可以满足此要求并且与 CSD95480引脚相同?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    我们将有人支持这个问题。
    由於现在是美国假期,所以可能会延迟作出回应

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、钱
    本周我能得到结果吗?
    谢谢。

    Max Han
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    CSD95480可在25A 和105C 下提供~4.25%的电流感应精度。 电流为30A 时、精度将低于4%、并且在更高的电流下会继续提高。 随着温度升高、精度会稍微变差、而随着温度降低到室温、精度会变得更好。 电流感测对 VIN 和 VOUT 的变化不是很敏感。 这是我们目前提供的最精确的电流感应功率级、但我们计划在今年晚些时候发布具有更高电流感应精度的产品、请再次查看!

    此致、
    Evan