This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:有关 PWM 控制的查询

Guru**** 2813765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22810-Q1, DRV103, TPL7407LA, TPS1H100-Q1, DRV8873-Q1, DRV8801A-Q1, DRV8872-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758904/tps22810-inquiry-about-pwm-control

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件:DRV103TPL7407LATPS1H100-Q1DRV8873-Q1DRV8801A-Q1DRV8872-Q1

你(们)好

我的客户希望以20kHz 的频率控制6 ~ 7V/1A 的功率。

TPS22810是否能够进行20kHz PWM 控制?

如果没有、请建议可能的解决方案。

TPS22810是否适用于汽车?

TI 站点上有 TPS22810-Q1、但 E2E 上没有 TPS22810-Q1。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、  

    感谢您与 E2E 联系并耐心等待、因为我们中的许多人都在度假回来!

    您能否提供有关所驱动的输出负载的更多详细信息? 您是驱动电感负载、继电器还是 LED?

    如果驱动电感负载、TPS22810无法承受负载的负瞬态(绝对最小额定值仅为-0.3V)、因此不建议将该器件用于电感开关。  

    对于驱动电感负载、您可以查看我们的低侧驱动器、例如 TPL7407LA 或 DRV103。  

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Arthur
    它将用于驱动触觉电机。
    我们之前应用了 TPS1H100-Q1。
    但是、添加了 pattern 函数、需要20Khz 控制。
    因此、我们正在审查其他解决方案。
    请建议合适的解决方案。
    请推荐 Q-100认证产品。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    遗憾的是、由于内部体二极管在电感反冲期间偏置不正确、TPS22810-Q1无法驱动电感负载。 在20Khz 时、您是对的、我们的高侧开关无法在高频率下工作。


    我正在向我们的电机驱动团队征求意见、以了解他们是否有适合此应用的 Q-100解决方案。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    虽然6V 至7V 工作电压可能会阻止使用两个器件、但仍需考虑多个器件。
    1) 1) DRV8873-Q1的工作电压范围为4.5V 至38V、可提供硬件或 SPI 接口。
    2) 2) DRV8801A-Q1的工作电压介于6.5V 和36V 之间。
    3) 3) DRV8872-Q1在6.8V 至45V 的电压范围内运行、并包含一个内部电荷泵以最大限度地减少组件数量。

    在6V 至7V 电压下、DRV8873-Q1是首选选项。
    如果可以将电压提升至12V、则这三个电压中的任何一个都应正常工作。