This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61236EVM-676:TPS61236EVM-676

Guru**** 2598455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61236P, TPS61230A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/758987/tps61236evm-676-tps61236evm-676

器件型号:TPS61236EVM-676
主题中讨论的其他器件:TPS61236PTPS61230A

您好!

我会联系我的 TI FAE、但他本周外出。 我有兴趣在使用 TPS61236PRWLR 的设计中使用此 EVM、但我看到 EVM 上有 TPS6123RWLR 芯片。  该芯片与 P 芯片是否相同? 为什么建议将此 EVM 用于 TPS61236PRWLR?  

EVM 上的电感器也是21A Coilcraft XAL7030-102MEB 1UH 64mm2。

我的设计只需消耗1.5A 电流、因此 WebBench 选择了1.0UH Murata DFE252012F (10mm2) 3.8A。  

非常感谢你的帮助。

Jeff Cohen

Dentsply Sirona Inc. 纽约州长岛市11101

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    目前我们只有 TPS61236P、我们还建议使用该器件。
    电感器正常。

    输出电流的示例。 TPS61230A 解决方案也许更简单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复即可
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jasper、

    非常感谢。 你给予了很大的帮助。 我对此表示赞赏。

    此致、

    Jeff