请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65311-Q1 您好!
目前、为了使 PMIC 正常工作、我施加50%、频率80Hz 和振幅3.3Vpk-pk 的 PWM。
请告诉我,有一种方法可以取消激活看门狗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
目前、为了使 PMIC 正常工作、我施加50%、频率80Hz 和振幅3.3Vpk-pk 的 PWM。
请告诉我,有一种方法可以取消激活看门狗?
谢谢
您好!
80Hz 对应于12.5ms、这对我来说很好。 但您必须在器件加电后230ms 内施加此脉冲。 我随附了一张有关 WD 功能的简短幻灯片、希望这对您有所帮助。
e2e.ti.com/.../TPS65311_5F00_Watchdog.pptx
此致、
Murthy